會上將展示新產品和產業趨勢分享,

幫助電源設計師降低 EMI 和雜訊的同時提高功率密度和可靠性

 
2022/03/18

(台北訊 2022 年 3 月 18 日) 德州儀器 (TI) (納斯達克股票代碼:TXN) 將於德州休斯頓召開的應用電力電子會議 (APEC) 中,分享工程師將如何克服那些緊迫的電源管理設計挑戰。從 3 月 20 至 24 日,我們將在 514 號攤位上展示 TI 最新的電源管理產品組合以及系統級的解決方案,可協助用於增加功率密度、減少電磁干擾 (EMI)、雜訊和靜態電流 (IQ)以及提升可靠性。TI 電力專家還將在活動會場主持 16 場產業暨技術研討會。歡迎前往 TI.com/APEC 觀看線上影片、白皮書、技術文章和訓練課程。

 

類比電源產品資深副總裁 Mark Gary 表示:「數十年來,TI 在開發製程、封裝與電路設計技術等方面一直保持領先地位,幫助電源設計人員在其系統中獲得更高功率密度、延長電池續航力、降低 EMI、保留電源和訊號完整性,並且維持高可靠性。」Mark 進一步提到:「從汽車動力系統、車身電子、電動車充電器,到太陽能和醫療設備的應用範圍內,我們承諾提供新世代電源管理解決方案,來幫助工程師最佳化性能、提升能源效率,並提高可靠性。」

 

TI 將在 APEC 推出三款新產品,來幫助工程師降低系統中的 EMI 和雜訊

  • 36-V、3-A LMQ66430LMQ66430-Q1 降壓轉換器整合兩個輸入旁路電容器和一個啟動電容器,使工程師能夠輕鬆滿足國際無線電干擾特別委員會 CISPR 25 等級5 的 EMI 標準,同時提供最佳的解決方案總尺寸、領先業界的 1.5-µA 靜態電流 (IQ)、以及更低的物料清單成本。請詳閱技術文章「搭配使用降壓穩壓器和積體電容器來降低 EMI 並節省電路板空間」進一步了解這些裝置的優點。
  • TPS7A94低壓差 (LDO) 線性穩壓器結合業界最低 0.46 µVRMS 雜訊 (至少優於競爭對手解決方案 42%) 和更高電源供應抑制比,幫助設計人員在高敏感應用領域中,如醫療設備、無線電基礎架構和雷達,提高系統準確度和精密度。請閱讀技術文章「低壓差基礎:雜訊」進一步了解相關資訊。

 

創新解決方案讓電源管理更上一層樓

TI 將會在 514 號實體攤位上以及 TI.com/APEC 網站上同步展示我們的產品將如何幫助工程師克服以下關鍵電源管理設計挑戰:

  • 透過 800-V11-kW 三階、三相、氮化鎵 (GaN) 式主動中性點嵌位 (ANPC) 逆變器功率級,增加功率密度:影片將以 6.6-kW ANPC 逆變器參考設計為主軸,展示 600-V LMG3422R030 GaN FET,啟用高切換頻率以縮減磁層體積並增加功率密度,在 EV 充電和太陽能應用領域可達到 98.5% 的峰值效率
  • 在車用及工業應用中降低 EMI,同時改良濾波器尺寸:在影片中將分享 TI LMQ66430-Q1 低 EMI 降壓轉換器運用專屬雙隨機展頻技術,即時減少電磁干擾,同時也展示積體電容器如何大幅度地簡化設計流程。
  • 提供可靠運作的高電壓隔離技術,使系統更加安全:基於汽車安全完整性 D 級安全概念評估高速牽引逆變器參考設計,我們將示範如何利用 TI  UCC5870-Q1隔離式閘極驅動器以及UCC14240-Q1隔離式 DC/DC 偏置電源模組,以 30 A 的尖峰電流實現高系統效率,同時透過進階高電壓隔離、保護和診斷來維持系統可靠性。
  • 延長 EV 及混合 EV 動力傳動系統的電池續航力:此 7-kW 車載充電器示範影片展示 TI REF35超低 IQ 電壓參考,其適用於精密度放大器、LMG3522R030-Q1 車用 GaN 場效應電晶體,以及 TMS320F280039C C2000™ 即時微控制器,有助於將耗電量降到最小,並且達到 >96% 系統效率。
  • 強化低電壓裝置(如電壓控制振盪器、類比轉數位轉換器、數位轉類比轉換器和高階處理器)電源與訊號完整性:影片將展示配備TI TPS7A94 的電源供應器上不同激發的影響,此款產品是業界雜訊最低的 LDO,其可在 10 Hz 至 100 kHz 範圍內實現 0.46 µVRMS 的雜訊。

 

TI 電源專家分享成就未來新科技

在 APEC 期間,TI 專家將分享現在和未來可增強系統級性能的技術的深入分析和見解。APEC 與會者可以探討的主題包括:使用雙隨機展頻方案實現低 EMI、在 800-V 電源轉換器中使用 650-V GaN FET 提高功率密度,並以適合汽車應用的絕緣式閘極驅動器提供最先進的保護和診斷。歡迎在 TI.com/APEC 查閱由 TI 專家主持的產業和技術研討會時程。

 

關於德州儀器(TI

德州儀器(納斯達克股票代碼:TXN)為位居世界領導地位的全球半導體公司,致力於設計、製造、測試以及銷售類比和嵌入式半導體晶片,為工業、汽車、個人電子、通訊設備和企業系統等市場服務。打造更美好的世界是我們的願景,為此,我們以半導體技術為基礎,致力於創造更輕巧、更高效、更可靠及更具成本效益的產品解決方案,使半導體更加普及地被應用於各式電子產品中。推動半導體技術持續更上一層樓,是我們數十年來始終如一的信念。更多詳情,敬請瀏覽 TI.com

 

商標

C2000 為德州儀器的商標。所有其他商標均屬於其個別所有人。