工程師可以在 Wi-Fi® Thread 網路上以可靠、安全的方式連接跨品牌的智慧生活圈裝置

 
2022/11/10

(台北訊 2022 年 11 月 10 日)為了向全世界提供更具智慧化的連線,德州儀器(TI)(NASDAQ:TXN) 今日為 Wi-FiThread SimpleLink™ 無線微控制器(MCU) 推出基於 TI 與連接標準聯盟的合作成果,以及創新的 2.4GHz 連線領域為基礎的新版 Matter 技術軟體開發套組,能簡化在物聯網(IoT)應用中採用 Matter 協定的流程。

 

工程師可以使用 CC3235SFCC2652R7 等新軟體和無線微控制器來建立超低功耗、安全、由電池供電的智慧家居和工業自動化物聯網應用程式,可與專屬生態系統中的裝置間進行穩定的連線。歡迎造訪 www.ti.com/matter 瞭解如何透過住家和建築自動化應用中連線裝置的基礎使連線簡化、更安全和更容易擴展。

 

連接標準聯盟技術主管 Chris LaPre 表示:「利用 Wi-Fi 和 Thread 可為無線微控制器和物聯網應用程式提供更容易的設計方式,在幾週內,我們很快就會看到聯盟成員開始利用 Matter 的新功能帶來創新的生態系統。其中,適用於物聯網應用的 TI 新型無線微控制器,將有助於設計人員對可互通的 Matter 裝置進行穩定、安全的連線。」

 

TI 將於 11 月 15 日至 18 日在德國慕尼黑舉行的電子展 C4 展廳 157 號展位,展示 Matter 協定如何在住家中實現更智慧的 EV 充電管理。歡迎造訪 ti.com/electronica 深入瞭解。

 

葛蘭富泵浦股份有限公司資深副總裁兼集團技術與創新主管 Anders Johanson 表示:「身為先進泵浦解決方案和水資源相關技術的全球領導者,我們有幸成為聯盟的一員,藉以推動 Matter 在 HVAC 業務中的發展。葛蘭富堅信企業相互合作將是實現我們創新和永續發展目標的關鍵。我們與 TI 合作將 Matter 低功耗無線電解決方案推向市場,為我們的最終使用者提供舒適感,並降低 HVAC 系統的能耗方面發揮有利於減少碳排放的重要作用。」
 

什麼是 Matter 協定?

Matter 是由聯盟(前身為 Zigbee 聯盟) 開發的無版權連線協定。Matter 在 Thread 和 Wi-Fi 網路層級上運作,並使用 Bluetooth® Low Energy 進行調試,讓來自不同生態系統,甚至是由不同品牌製造的裝置能夠進行通訊。透過採用成熟技術的統一應用層,製造商可以運用這項開源協定加速物聯網開發。

 

身為聯盟的董事會成員和 Matter 開發的參與者之一,TI 可以協助工程師克服現今由分散的生態系統造成的相容性挑戰,建構更廣泛、促進互聯的物聯網生態系統。除了與聯盟合作之外,TI 也是 Thread Group 的貢獻者和 Wi-Fi 聯盟的主要貢獻者。

 

使用 Matter SimpleLink 無線微控制器提高系統效率和安全性

 

相較於競品的裝置,新的 TI SimpleLink 無線微控制器有助於設計人員在 Thread 應用中將待機功耗降低多達 70%,並在使用 5 秒輪詢時將電池續航力延長至 4 年。對於遠端連線應用,這些無線微控制器中的高效率整合式功率放大器可在 +20 dBm 時消耗 101 mA(業界最低的功耗) 實現可靠的連線,藉以在更高的輸出功率下進一步降低電池功耗。

 

Matter Wi-Fi 應用的設計人員可以運用 TI 的雙頻、多級安全方法來保護裝置資料並防止網路威脅,且完全不需要額外的外部元件。

 

Matter 與軟體和硬體資源輕鬆整合

 

透過 TI E2E™ 無線連線設計支援論壇與我們的應用工程師聯絡,或觀看影片「TI Matter 技術展示:連線物件的統一標準」,瞭解 TI 無線微控制器如何簡化 Matter 連線。TI E2E™ 設計支援論壇也提供常見問題解答指南,協助您開始使用 CC2652R7 (Thread) 和 CC3235SF (Wi-Fi)。

 

封裝、供貨和定價

 

工程師現在可以透過索取用於 Thread LP-CC2652R7 (39.99 美元) 和 Wi-Fi LP-CC3235SF (54.99 美元) 的 LaunchPad™ 開發套件開始原型設計。

 

現在您可從 TI 及其授權經銷商購買 CC2652R7CC3235SF,CC2652R7 的起價為 1,000 件 3.01 美元,CC3235SF 的起價為 1,000 件 4.53 美元。

 

經過測試能滿足您設計需求的彈性連線解決方案

TI 的多樣化連線產品有助於設計人員為本身的應用選擇正確的功能集。無論是有線還是無線、高頻寬或訊號、短距離或長距離,還是其它任何有助於促進連線應用創新的選項皆可選擇。