工程師可以透過高效能處理器滿足外型要求,並在任何地方部署智慧設計

 
2022/06/06

(台北訊 2022 年 6 月 6 日)德州儀器 (TI) (納斯達克股票代碼:TXN) 今日推出新款 Sitara™ AM62 處理器,有助於將邊緣人工智慧 (AI) 處理擴展到新世代應用,拓展其高度集成處理器的歷史。新款處理器的低功耗設計可支援雙螢幕顯示器和小尺寸人機介面 (HMI) 應用。如需詳細資訊,請參閱 TI.com/product/AM625

 

TI 將於 2022 年 6 月 21 日至 23 日在德國紐倫堡 嵌入式電子與工業電腦應用展 (Embedded World) 的 215 號展位展示新款 AM62 處理器,並展示邊緣 AI 和電動車充電 HMI 應用的系統級解決方案。如需詳細資訊,請參閱 TI.com/embeddedworld

 

新世代 HMI 將帶來與機器互動的新方式,例如在吵雜的工廠環境中啟用手勢識別發出命令,或透過無線連線的手機或平板電腦控制機器。為 HMI 應用新增邊緣 AI 功能,包括機器視覺、分析和預測性維護,有助於為 HMI 帶來新的意義,超越單純的介面並實現人機互動。AM62 處理器以低功耗為邊緣裝置提供分析功能,包括最低 7 mW 的暫停狀態,而且不需要考量散熱設計,因此工程師能夠在尺寸受限的應用或工業環境中彈性部署這些功能。

 

透過符合成本效益的邊緣 AI 為新應用帶來智慧

AM62 處理器起價不到 5 美元,可透過啟用基本的攝影機影像處理和邊緣 AI 功能 ,例如偵測和識別物體,為 HMI 裝置帶來低成本效益。AM62 處理器也支援雙螢幕超高畫質顯示器,並支援多種作業系統,包括 Mainline Linux® 和 Android™ 作業系統。AM62 處理器也支援有線和無線連線介面。若要瞭解邊緣 AI 功能如何發展 HMI 應用的詳細資訊,請參閱技術文章「新世代 HMI 的三個關鍵考量因素」。

 

將系統功耗降低多達 50%

相較於競爭裝置,AM62 處理器可以將工業應用中的功耗降低多達 50%,賦能 AA 電池供電的應用持續執行超過 1,000 小時。這可以透過簡化的電源架構達成;裝置只有兩個專用電源軌和五種電源模式。<5 mW 的深度睡眠模式可延長電池壽命,而 0.75 V 的核心電壓可達到 <1.5 W 的有功功率。降低系統功耗可延長電池壽命,而且有助於工程師滿足手持裝置或尺寸受限的裝置在任何地方部署的設計需求。新款 TPS65219 是專為滿足 AM62 處理器電源需求而設計的配套 PMIC,能進一步簡化達到最佳電源性能的過程。

 

使用硬體和軟體工具以及資源簡化開發複雜性

AM62 處理器的各種工具和資源為開發提供彈性的選項,並且有助於降低設計上的成本和複雜性障礙。包括 Mainline Linux 在內的多種開放原始碼軟體解決方案可簡化應用開發流程並協助加快上市時間。多樣化的硬體生態系統包括起價為 25 美元的第三方評估模組 (EVM),可協助設計人員加速應用設計。

 

封裝、供貨和定價

現在您可從 TI 及其授權經銷商購買採用 13 mm x 13 mm、425 針腳 ALW 封裝的 AM625 和 AM623 處理器,1,000 件的起價低於 5 美元。您也可從 TI.com 及其他管道獲取完整和數量客製化的捲盤包裝。TI.com 提供 AM62 EVM,定價為 149 美元。TI.com 提供線上付款和多種配送選項。