TI 的馬達驅動器可幫助MHEV系統的功能安全需求

達到 ASIL D 標準,並可實現業界最高閘極驅動電流

 
2021/03/04

(臺北訊 2021 年 3 月 4 日) 德州儀器 (TI) (納斯達克股票代碼:TXN) 今日推出高度整合第 0 級無刷 DC (BLDC) 馬達驅動器,此產品適用 48-V 高功率馬達控制系統,例如輕度混合動力汽車 (MHEV) 中的牽引逆變器和起動發電機。DRV3255-Q1 可幫助設計人員將馬達系統大小縮減 30%,同時提供業界最高閘極驅動電流,以提升防護與輸出功率。全新馬達驅動器符合最嚴格的安全要求,依照經 TÜV SÜD 認證的 TI 功能安全開發程序進行設計,可幫助實現汽車安全完整性等級 (ASIL) D。如需更多資訊,請參考 www.ti.com/DRV3255-q1-pr

 

為幫助降低全球溫室氣體排放,汽車製造商努力增加使用 48-V 馬達驅動系統的 MHEV 產量,以協助降低車輛內部燃燒引擎的廢氣排放。TI 符合功能安全的 DRV3255-Q1 讓製造商能夠設計馬達驅動系統,幫助MHEV 系統達 到ASIL D 標準 ,並提供高達 30 kW 馬達功率,以改善重型車輛 48-V 馬達驅動系統的回應時間。

 

Strategy Analytics 的動力系統、車身、底盤和安全服務總監 Asif Anwar 表示,「48-V 系統是原始設備製造商 [OEM] 為滿足降低廢氣排放目標所採取的大幅變動,同時可為先進駕駛輔助系統功能增加功率,並為暖氣、通風和空調系統等需要大量功率的負載進行管理。「結合頂尖性能特性、功能安全和第 0 級,在實務上可帶來系統級操作效益,幫助 OEM 實現其目標。」

 

如需更多 DRV3255-Q1 相關資訊,請下載白皮書「如何打造精巧且具功能安全的 48-V、30-kW MHEV 馬達驅動系統。

 

最多可減少 30% 電路板空間

DRV3255-Q1 是業界第一款整合高低壓側主動短路邏輯元件的三相位 48-V BLDC 馬達驅動器,可省去外部電晶體與控制邏輯元件的使用。新馬達驅動器整合主動短路邏輯元件和動態故障反應,不僅讓設計人員能夠簡化設計,更可提供高達 30 kW 的馬達功率,同時降低 48-V 馬達驅動系統的電路板空間和物料清單成本。

 

主動短路邏輯單元功能讓設計人員能夠根據系統需求,靈活安排金屬氧化半導體場效應電晶體 (MOSFET) 連接,並可幫助避免因過電壓所造成的災難性系統故障。在過電壓情況下,動態故障反應會將馬達驅動器自動切換至主動短路模式,防止車輛馬達與電力元件受過電壓應力影響,同時可提供最佳系統性能。

 

改善回應時間同時防止 48-V 馬達驅動系統受嚴峻環境影響

DRV3255-Q1 提供業界最高輸出功率位準,可改善 48-V 馬達驅動系統的回應時間,甚至可加快 SUV 與卡車等重型車輛駕駛在停車後的加速速度。針對需要高達 600 A 電流的馬達,DRV3255-Q1 提供業界最高的閘極驅動電流,可直接驅動最高 1,000-nC 閘極電荷 MOSFETs。

 

另外,此國際汽車電子協會 (AEC)-Q100 第 0 級馬達驅動器可防止 48-V 動力系統切換高達 95 V 的暫態,以及在廣泛溫度範圍 (-40°C 至 150°C) 內發生負載突降情況,進而省去對保護電路的需求。

 

簡化 ISO 26262 的合規性至ASIL D 級別

DRV3255-Q1 以功能安全為設計宗旨,利用 TI 經過認證的功能安全硬體開發程序,並提供內建安全機制與文件,例如故障模式、影響和診斷分析及功能安全手冊。除了裝置內部故障模式的安全機制外,數位輸入/輸出針腳可承受最高 75-V 的絕對最大額定值,防止 DRV3255-Q1 出現內部 12-V 電源過電壓情況。

 

封裝、供貨與定價

DRV3255-Q1採用64針腳四方扁平封裝。1,000 單位數量售價為美金 3.99 元。現在可透過TI.com取得完整或客製數量捲盤包裝。TI.com 提供台幣交易與信用卡支付服務以及多樣化的運送選項。

 

關於德州儀器(TI

德州儀器(納斯達克股票代碼:TXN)為位居世界領導地位的全球半導體公司,致力於設計、製造、測試以及銷售類比和嵌入式半導體晶片,為工業、汽車、個人電子、通訊設備和企業系統等市場服務。打造更美好的世界是我們的願景,為此,我們以半導體技術為基礎,致力於創造更輕巧、更高效、更可靠及更具成本效益的產品解決方案,使半導體更加普及地被應用於各式電子產品中。推動半導體技術持續更上一層樓,是我們數十年來始終如一的信念。更多詳情,敬請瀏覽TI.com

 

商標

所有其他商標均屬於其個別所有人。