2015/03/23
 

用 TI 的 C2000™ 即時控制微控制器 (MCU) 和 powerSUITE 中的
全新圖形化軟體工具組來控制一個數位功率級

德州儀器 (TI) 宣佈其已經用全新的低成本電源設計BoosterPack 簡化了數位電源控制設計。BoosterPack 是用於 C2000™ Piccolo™ TMS320F28069M LaunchPad 開發套件的擴充式子卡,這款子卡使用TI的C2000微控制器 (MCU) 的即時控制架構來簡化數位電源開發。BoosterPack是功率調節器、不間斷電源、AC/DC電源、太陽能逆變器及更多數位電源應用的理想選擇。為了進一步簡化開發過程,powerSUITE 中的圖形化軟體工具組為 BoosterPack 提供技術。

數位電源 BoosterPack 簡化了控制設計

TI 全新的數位電源 BoosterPack 提供一個低成本子卡,在與 TI 的 F28069M LaunchPad組合在一起時,這款子卡可以簡化對降壓轉換器的控制。開發人員可以充分利用 TI 的 C2000 Piccolo F2806x MCU ,此款 MCU 整合了 C28x 即時處理內核以及精密控制週邊,其中包括分辨率達到 150ps 的緊密式耦合脈寬調製 (PWM) 裝置,以及速度高達 3.46MSPS 的類比數位轉換器 (ADC),以實現更快速開關頻率電源。BoosterPack 還在小形尺寸封裝內整合了 TI 的 CSD87588N NexFET™ power block,LM5109BUCC27424 FET 驅動器及 OPA353 運算放大器。低功耗數位電源 BoosterPack 運行功率18w,這就消除了與高壓系統開發相關的風險。

數位電源軟體工具簡化開發過程

TI 的數位電源 BoosterPack 包括幫助開發人員迅速着手進行開發的即開即用代碼範例。BoosterPack 由 controlSUITE™ 提供的 powerSUITE 中的幾款軟體工具提供,其為支援 TI 針對 C2000 MCU 文檔和代碼範例的單一窗口。powerSUITE 是一個圖形化軟體工具組,其中包括解決方案改造工具、補償設計工具和軟體頻率響應分析器,可以幫助設計人員輕鬆開發和修改他們的數位電源應用,並加快上市時程。這些工具提供一個將已開發代碼容入 TI 的 Code Composer Studio™ 整合開發環境 (IDE) 中的直覺介面:

  • 解決方案改造工具使得設計人員能夠輕鬆修改現有代碼範例,將其用於那些採用簡單圖形用戶界面 (GUI) 而非寫入開發代碼的客製硬體;
  • 補償設計工具使開發人員能夠生成不同類型的補償器,進而提供一個輕鬆調諧控制迴路的方法;
  • 軟體頻率響應分析器可以使開發人員迅速測量在 C2000 MCU 上執行的數位電源轉換器控制迴路的頻率響應。

定價和供貨

立即使用 TI 的數位電源 BoosterPack (BOOSTXL-BUCKCONV) 來輕鬆控制您的下一個數位功率級,並且可透過 TI Store 和公司授權經銷網路訂購,建議售價為 59 美元.相容的 C2000 Piccolo F28069M LaunchPad (LAUNCHXL-F28069M) 已開始提供,建議售價為 24.99 美元.另外 Digital Power BoosterPack 與 F28069M LaunchPad (LAUNCH-69M-BUCK) 綑綁包建議售價為 79.99 美元.如需進一步簡化開發過程,客戶可以在 ti.com 中獲取 powerSUITE 軟體工具。

關於 TI 的數位電源產品

TI 提供數位、可配置和完全可編程電源控制器的廣泛產品組合,進而為客戶提供滿足動態系統需要的高靈活性、高效率和高整合度,並降低整體成本。TI 的數位電源解決方案支援電源轉換和通訊協議,滿足了工業、汽車和通訊基礎設施等一系列應用的需求。

創新是 TI MCU 的核心

致力於在領先工藝技術基礎之上不斷添加獨特系統架構、智慧財產權以及實際系統專業技術。TI 藉由 20 年以上豐富的微控制器創新經驗,從超低功耗 MSP MCU、即時控制 C2000™ MCU、Tiva™ ARM® MCU 到 Hercules™ safety MCU。設計人員可充分利用 TI 完整的軟硬體工具、廣泛的 Design Network 協力廠商技術支援,加速產品的上市時程。

如需瞭解更多訊息,敬請參訪:

您必須登入才可檢視此項目。

此區為新聞媒體成員專用的區域。如果您符合資格,請更新您的使用者設定檔,並且核取標示「請核取這裡以註冊為經認可的新聞媒體成員」方塊。請將備註納入「媒體認證的證明資訊」方塊中。我們將會在一個工作天內,透過電子郵件向您通知您的狀態。