2015/02/09
 

體驗實現智慧電網最豐富的晶片解決方案產品組合

作為安全、符合成本效益與未來需求的智慧電網半導體系統全球供應商,德州儀器 (TI) 正在 2015 年第 25 屆 DistribuTECH 2015 上展示用於電網基礎設施的全系列端到端解決方案。從電網監控到保護,一直到通訊,TI 都提供完整的系統設計,包含硬體、軟體和參考設計,幫助智慧電網開發人員縮短產品上市時程。欲取得與 TI 智慧電網和能源提供相關的更多資訊,請參訪 www.ti.com/smartgrid

DistribuTECH 主要重點

參加 DistribuTECH 的朋友可以在 713 展位體驗 TI 的智慧電網和能源解決方案,包含針對 TI Designs 參考設計的關鍵系統展示如以下:

  • 針對合併單元和多功能保護中繼的類比前端 (AFE):這個方案解決了多電流和電壓通道測量時需要的合併單元的前端需要。其透過模組的方式實現,使用串列外設介面 (SPI) 菊花鍊功能,在盡可能保持處理器最少連接的同時,輕鬆擴充通道數量。一切都為了可在 16 位元、8 通道、500 kSPS ADS8688 SAR (successive-approximation-register) 類比數位轉換器 (ADC) 中實現,以達成高度整合。ADS8688 有針對每條通道的高電壓衰減和電平移位電路,以及具有低溫度漂移功能的整合電壓參考。在此解決方案中,當兩個 ADC 以菊花鍊模式進行連接時,可同時進行採樣。此外,工程師可以使用 ADS8688 在智慧電網的發電、傳輸和配電中實現廣泛保護和監控應用。
  • 隔離式分流型電流測量:此隔離式分流型電流測量設計可以在不使用變流器 (CT) 等隔離式電流感測器的情況下實現高精準度電流測量,透過使用 TI 的 AMC1304 delta-sigma (Δ-Σ) 調變器來實現類比訊號隔離。此調變器包含增強型高壓隔離,以及高精準度調變。這個解決方案省去 CT ,改用分流感測器,進而幫助設計人員縮小電路板尺寸,降低產品重量和成本,減輕系統中的串音和電磁干擾 (EMI),並且省去大量校準演算法 CT 型解決方案。此外,透過使用並聯電流感測器,AMC1304 型解決方案可透過降低機械問題來延長產品使用壽命。

若您無法參加此次展覽會,請下載以下 TI Designs 參考設計,立即開始開發:

TI 智慧電網產品組合入門:

您必須登入才可檢視此項目。

此區為新聞媒體成員專用的區域。如果您符合資格,請更新您的使用者設定檔,並且核取標示「請核取這裡以註冊為經認可的新聞媒體成員」方塊。請將備註納入「媒體認證的證明資訊」方塊中。我們將會在一個工作天內,透過電子郵件向您通知您的狀態。