設計人員可以運用 TI ULC 技術為汽車和工業應用建立可靠實惠的小型清潔系統

 
2023/01/18

(台北訊 2023 年 1 月 18 日)德州儀器(TI)(納斯達克股票代碼:TXN)今日推出首次採用超音波鏡頭清潔(ULC )技術的專用半導體,攝影機系統將能夠藉由微觀振動快速偵測和去除污垢、冰和水。

 

去除攝影機鏡頭上的污染物傳統上需要手動清潔,這可能會導致系統停機,或者使得各種機械零件有故障的可能性。TI 新型 ULC 晶片組,包含 ULC1001 數位訊號處理器(DSP )和配套 DRV2901 壓電換能驅動器,皆採用專屬技術使攝影機能夠使用精確控制的振動快速自動清除污染物,達到快速清除碎屑的效果,藉此提高系統精確度並減少維護需求。本 ULC 晶片組可供設計人員以小型化且經濟實惠的方式,在各種應用和攝影機尺寸中使用。如需詳細資訊,請參閱 www.ti.com/ulc1001-prwww.ti.com/drv2901-pr

 

TI 產品行銷工程師 Avi Yashar 表示:「ULC 可以實現自動清潔攝影機和感測器的廣泛使用。目前現有的清潔方法需要使用複雜的機械、昂貴的電子設備和繁複的處理過程,才能偵測污染物並進行清潔,所以相當昂貴而且不切實際。最近隨著在各種應用中採用攝影機的情況日益增加,從汽車和交通攝影機到智慧城市和製造業,使用者迫切需要以符合成本效益且簡易的方式來使用自動清潔攝影機。」

 

ULC1001 控制器包括用於自動感測、清潔、溫度和故障偵測的專屬演算法,完全不需要任何影像處理,因此 ULC 技術能夠充分適應各種攝影機鏡頭設計。本晶片組的小型化外型有助於改進各種應用的機器視覺和感測,在攝影機或感測器可能弄髒的任何地方發揮作用。若要瞭解方式,請參閱技術文章「超音波鏡頭清潔:您不知道自己其實需要的固態技術

 

TechInsights 全球汽車業務資深分析師 Edward Sanchez 表示:「隨著先進駕駛輔助系統(ADAS)變得愈來愈複雜,駕駛愈來愈依賴這些系統,感測器套件現在比以往更需要全時段運作。後視攝影機的鏡頭上若出現污垢或異物,對於需要精確成像和感測器數據的車輛來說,會造成極為重大的功能和安全問題。TI 的 ULC 方法以實用而且符合成本效益的方式,解決了會影響 ADAS 和自動駕駛汽車市場的重要問題。」

 

透過整合式解決方案縮小系統尺寸並降低複雜性

 

TI 的 ULC 晶片組不需要鏡頭清潔系統的複雜機械零件和人為介入。採用專屬演算法的 ULC1001 超音波清潔 DSP 整合了脈寬調變器、電流和電壓感測放大器以及類比轉數位轉換器。TI 的晶片組能夠與做為配套放大器的 DRV2901 壓電換能驅動器搭配使用,可在印刷電路板尺寸小於 25 公釐 x 15 公釐的精巧封裝中進行 ULC,達到縮減材料清單的效果,同時提供比離散實作更多的功能。

 

封裝、供貨和定價

 

採用 4.5 公釐 x 5 公釐、32 針腳 HotRod™ 四方扁平無引線(QFN )封裝的 ULC1001 DSP 已量產,可於 TI.com 以及向授權經銷商購買,起價為 1,000 件 6.43 美元。即日起可購買 DRV2901 壓電換能驅動器,起價為 1,000 件 5.35 美元。您也可從 TI.com 及其他管道獲取完整的捲盤包裝。客戶可以在 TI.com 索取價格為 249 美元的評估模組 ULC1001-DRV290XEVM。TI.com 提供線上付款和多種配送選項。