德州仪器(TI)今日推出了一款支持20 mA的截止电流的新型开关电池充电器集成电路(IC)。与通常支持高于60mA的截止电流的竞品相比,TI的BQ25619可增加7%的电池容量,实现更长的运行时间。BQ25619充电器还提供三合一升压转换器集成和超快速充电,在4.6V和0.5A输出时提供95%的效率。此外,凭借业界最低之一的静态电流,新型充电器可将即用型电子产品的使用寿命延长一倍。如需了解更多产品信息,敬请访问www.ti.com/BQ25619-pr。
BQ25619充电器可帮助工程师更有效地设计小型医疗和个人电子应用,如助听器、耳塞和无线充电盒、IP网络摄像头、患者监护器件和个人护理应用。
BQ25619的主要特性和优点
- 业界最低之一的开关充电器截止电流:20 mA的超低终止电流可将电池容量和运行时间提高7%。BQ25619的可设置充电定时器进一步延长了运行时间,使用户无需更频繁地为其器件充电。
- 同类最佳之一的低静态电流:BQ25619可在运输节电模式下将电池泄漏降至6 uA,从而节省电池能量,使器件的使用寿命延长一倍。在仅电池操作期间,该器件仅消耗10 uA,以支持待机系统。
- 三合一升压转换器集成:BQ25619包括集成电荷、升压转换器和电压保护,可支持空间受限应用的高效设计,且无需上一代充电器IC所需的外部电感。由于其集成的双向降压或升压拓扑结构,BQ25619的充电和放电功能仅需一台功率器件。
BQ25619扩展了TI业界领先的电池充电器解决方案产品组合,为高容量电池提供单节和多节开关模式充电器,以及高集成度的线性充电器,可延长电池运行时间并减少整体解决方案尺寸。了解有关TI电池充电解决方案的更多信息,以获得准确、可靠和更快速、更个性化的充电方式。
工具和支持
设计人员可使用BQ25619评估模块(EVM)轻松评估器件的功能和性能,加快产品上市速度。BQ25619EVM的售价为99美元。
了解TI功率专家的更多信息
- 下载BQ25619充电器数据表。
- 阅读技术短文:"攻克小型电池供电器件中低静态电流的设计挑战。"
- 下载应用报告:"动态电源路径管理和动态电源管理"
- 查看TI参考设计库中广泛的电源设计。
- 在德州仪器在线支持社区的电源管理论坛上搜索TI专家提供的快速、经过验证的答案和设计帮助。
在某些情况下,一个电池是不够的,需要多电池系统。例如,无线耳塞需要两个空间受限的电池用于每个耳塞和低充电电流,这与无线充电盒的设计要求不同。对于这些设计,TI提供用于无线充电盒的BQ25619和用于耳塞充电的BQ25150。BQ25150是一款I2C控制线性充电器,具有两个低压差线性稳压器、一个内置模数转换器,低功耗模式下静态电流小于500 nA,充电电流高达500 mA,同时保持11mm²的解决方案尺寸。
###
关于德州仪器(TI)
从互联汽车和智能家居到自我监控的健康设备和自动化工厂,德州仪器(TI)的产品几乎适用于所有类型的电子系统。我们的业务遍布30多个国家,我们致力于设计、制造、测试以及销售模拟和嵌入式半导体芯片。我们以诚信、创新和承诺为核心价值观,驱动我们在全球范围内的3万多名员工每天努力进取,塑造技术行业的未来。更多详情,敬请查阅www.TI.com。
商标
TI E2E是德州仪器的商标。所有其它商标和注册商标均归其各自所有者专属。