设计师可充分利用配备了TI BAW技术的创新性芯片,来减少BOM的器件数量、大幅改进通信网络性能、并且显著提高了产品的抗震动和抗冲击能力

 

 

2019年2月28日

2019年2月28日,北京讯——德州仪器(TI)(纳斯达克代码:TXN)今日宣布推出基于体声波(BAW)的全新嵌入式处理器和模拟芯片,该产品非常适合应用在下一代无线物联网和通信基础设施的设计中。本次推出的采用TI BAW技术开发出的两款设备分别是CC2652RB SimpleLink™无线微控制器(MCU)与LMK05318网络同步器时钟。它们将帮助系统设计师简化设计逻辑,缩短产品上市时间,同时实现稳定、简化和高性能的数据传输,从而可以降低潜在的整体开发和系统成本。更多关于CC2652RB的信息,请访问www.ti.com/simplelink-baw-pr。更多关于LMK05318的信息,请访问www.ti.com/ct-baw-pr

具有离散时钟和石英晶体器件的通信和工业自动化系统可能不仅成本高昂,而且开发过程复杂、耗时,通常性能容易受环境条件影响。采用TI BAW谐振器技术的新器件集成了参考时钟谐振器,以小尺寸提供最高频率。这一高度集成的芯片能够有效提升性能,提高机械应力耐受性,例如振动和冲击等。由于TI BAW技术能够实现稳定的数据传输,所以有线和无线信号的数据同步更为精确并使得连续传输成为可能,这意味着可以快速、无缝地处理数据,大幅提升整个系统的效率。

在2019德国纽伦堡国际嵌入式展会上,TI展示了参与数据传输、楼宇和工厂自动化及电网基础设施设备设计工作的设计师如何能够利用这种技术在开发更高性能系统的同时,将系统成本、尺寸和设计复杂性降至最低。

SimpleLink™多协议标准CC2652RB无线MCU的主要特性和优势

  • 更小的总体积:作为业界先进的无外置石英晶振的无线MCU,CC2652RB在方形扁平无引脚(QFN)封装内集成了一个BAW谐振器,因而无需外置高速48-MHz晶体。
  • 简化的设计:CC2652RB是最低功耗的多标准器件,在单芯片上支持Zigbee®、Thread、低功耗蓝牙®及私有2.4-GHz连接解决方案。且不同于目前市场上其他基于石英晶振的解决方案不同,该芯片支持-40°C到85°C的工作范围,适合更广泛的应用、环境和场景。

超低抖动单通道LMK05318网络同步器时钟的主要特性和优势

  • 更高的网络性能:TI的新型单通道网络同步器时钟配备了BAW谐振器,适用于400-Gbps链路传输,有助系统更快传输更多数据,同时还可提供比竞争对手同类器件更高的系统抖动预算余量。凭借超低抖动和行业最佳的无中断开关性能,LMK05318还针对56-Gbps和新兴的112-Gbps脉冲幅度调制4链路提供了最低比特误差率,实现更佳的网络性能。
  • 直观的设计:相较竞争对手解决方案,由于无需系统内编程、并且简化了电源要求、减少了辅助元件的物料单(BOM),LMK05318使得印刷电路板设计阶段大为简化,同时提供更高的时钟性能。

封装、供货情况和价格

现在您可从TI商店获得CC2652RB的预生产样品,采用7 mm x7 mm (VQFN)封装。通过TI商店获得基于SimpleLink CC2652RB无线MCU的TI LaunchPad™开发套件,开发人员可以迅速启动设计工作。

LMK05318现已投产,产品已通过TI商店与授权经销商提供,采用48引脚 (VQFN)封装。开发人员可通过LMK05318评估模块评估此设备。此评估模块已通过TI商店与授权经销商提供。

了解有关TI BAW技术和产品的更多信息