2018年2月2日

新款TI C2000™ Piccolo™微控制器帮助开发人员在成本敏感的电源控制应用中实现效率最大化

德州仪器(TI)近日推出C2000™ Piccolo™微控制器(MCU)产品组合的最新产品。新型C2000 F28004x MCU系列针对电动汽车车载充电器、电机控制逆变器和工业电源等成本敏感型应用的电源控制进行优化,具有卓越的性能。通过添加集成浮点单元、数学加速器和可选并行处理器的这一新型实时控制装置,C2000 Piccolo MCU产品组合进一步提高了100-MHz中央处理器(CPU)的性能,设定了新的行业标准。如需了解更多信息,敬请访问www.ti.com/C2000Piccolo-pr-cn

开发人员可以利用业界领先的C2000 Piccolo F28004x MCU集成模拟功能减少物料成本,同时构建更小、更可靠的系统,提供系统保护和新功能,实现高性能的电源控制系统。集成的模拟功能包括三个带有后处理硬件、高级同步功能和可编程增益放大器的独立12位模数转换器(ADC),以及一个精密的比较器和数模转换器子系统和一个sigma-delta滤波器接口。

新款C2000 F28004x MCU的主要特性和优势

  • 优化的性能和功率:功耗比以前的Piccolo设备降低60%;可选的片上DC/DC转换器可将功耗降低70%。
  • 先进的驱动和设计灵活性:TI第四代高分辨率脉宽调制(PWM)定时器技术采用先进的高频开关技术,可有效提高效率和功率密度。
  • 增强的数字和模拟交叉开关:将输入、输出和内部资源相结合,可以灵活地支持控制和保护机制。
  • 新功能:嵌入式实时分析和诊断单元强化了调试功能,超高速串行接口提高了隔离范围内的波特率,灵活的引导模式使开发人员能够减少或消除引导模式引脚。

基于Delfino™ F2837x和Piccolo F2807x系列产品,新型C2000 Piccolo F28004x MCU 进行了逐代提升。这些全新的实时控制解决方案与现有Piccolo MCU的代码相兼容,使客户能够以更低的成本获得卓越的性能。

封装和供货
开发人员可以通过TI商店和授权经销商购买F280049实验板套件( TMDXDOCK280049M ),评估新款C2000 F28004x MCU。

C2000 F28004x MCU的批量生产采用64引脚LQFP封装。

了解有关C2000 Piccolo产品组合的更多信息