2016年8月23日

Max Groenig是一名TI的员工,同时也是一位DIY爱好者。最近,Max凭借自己亲手打造的一双LED旱冰鞋,成为了黑夜里一道亮丽的风景线…
Max的这个奇思妙想来自于此前他在慕尼黑参加的夜间旱冰派对。活动当晚,慕尼黑的部分街道实行了交通管制,成千上万的轮滑和滑板爱好者涌上街头大展身手。在这次活动中,Max注意到不少轮滑爱好者在滑行过程中都喜欢举着荧光棒,他不禁想到,将旱冰鞋和LED相结合也许是个不错的主意。


Max与他在Freising办公室的同事一同设计了这款灯光系统。当轮滑爱好者以不同的速度滑行时,LED会相应的变换颜色,并伴随着有节奏的闪烁,如同Disco的灯光一样。此外,当滑冰者摔倒时,旱冰鞋会自动闪烁红色的灯光,以警示周围的人。这款灯光系统能够将多达16个LED安装在旱冰鞋的底座上,每四个LED由一块印制电路板进行控制。这个系统采用了一个MSP微控制器以及一个加速传感器和LED驱动器。


电子基因
事实上,Max对于电子科学的热爱已经融入到了他的血液中。
Max的父亲是一名电气技师,在他6岁的时候就将他引入到电子设计这个奇妙的世界中,而Max后来也在不莱梅大学攻读电子工程专业。在TI的Freising办公室实习后,他正式加入TI,成为了一名软件工程师。
作为一名DIY的狂热爱好者,Max还想到了一个方法来解决人们在晚上经常磕磕绊绊的问题。
也许每个人都遇到过这样的情形,那就是半夜起床时往往会因为黑暗而绊倒。Max的想法非常简单:在床下安置一款照明系统,当人们下床往外走时灯光会慢慢点亮,而当人们回到床上时灯光则逐渐变暗。
为了找到一款低成本且高效率的解决方案,Max采用了具有调试器工具的MSP430™ 微控制器(MCU) LaunchPad™ 开发套件作为开发平台。他通过USB将这个器件与计算机进行连接,然后编写了软件代码来控制整个系统。其它主要元件还包括一个MSP-EXP430FR5739实验电路板、—个红外运动传感器和一个5米长的LED灯。
Max花费了几个晚上和周末的时间来进行系统的原型设计和调试印刷电路板,以处理正确的电流、电压和LaunchPad,将红、蓝、绿的频率调和并生成适当的白光亮度。
LED的灯光主要由红外传感器触发。当脚在床周围半径3米以内的范围移动时,这个传感器通过检测温度的变化对灯光的亮度进行调节。由于采用的是一个无源传感器,所以它只在激活时才需要供电。
其中一个最大的设计挑战就是这个照明系统的灯光不能太亮或是突然启动,以免打扰到其它正在睡觉的人。
“我不想因为这个灯光打扰到房间中其他还在休息的人,”Max说道。
由于人眼无法检测光强度的线性增加,所以Max专门编写了一个方程式,确保眼睛接收到的灯光强度在增加时更加平稳及柔和。
Max正在琢磨的另一个想法是设计一款具有板上引擎和能量回收系统的混合动力滑板。这个能量回收系统会采集刹车时产生的能量,并将其重新利用以提供额外的动力。Max注意到,虽然目前市面上可以购买到相似的技术,但是自己动手制作会获得无比的成就感,同时成本也往往更加低廉。

您必须登录才可查看此项目。

此区域保留供新闻媒体成员使用。如果您符合条件,请更新您的用户个人资料,然后选中“选中此处以注册为新闻媒体的正式成员”框。请在“媒体凭据的支持信息”框中输入任意说明。我们将在一个工作日内通过电子邮件通知您的状态。