2016 年 3 月 14 日

TI的嵌入式和模拟组件帮助大众汽车公司实现了更快的处理速度和更强的连通性能

2016年3月14日,北京讯
德州仪器(TI)(NASDAQ: TXN)日前宣布其与大众汽车公司已经针对一款全新的信息娱乐平台展开合作。该平台可提供目前市面上最佳的动态技术,并且带来全新层次的性能、灵活性和适应性。大众汽车MIB II信息娱乐平台集成了TI的“Jacinto”处理器系列、电源管理集成电路(IC)以及FPD-Link III串化器和解串器。通过不同器件的完美组合,TI的产品提高了处理的性能和平台的可扩展性,同时实现了快速响应的用户界面。

MIB II平台充分利用了TI的”Jacinto”系列信息娱乐处理器,从”Jacinto 5 Eco”到”Jacinto 6”,整个产品系列提供了史无前例的性能和功能性。这些处理器拥有更快的处理速度,以提供更快速的用户交互响应和更佳的图形处理功能,从而实现高分辨率的电容式触摸显示屏。此外,根据不同层次大众汽车的需求,”Jacinto”系列的可扩展性能够支持4个不同的音响主体配置。

“Jacinto”器件推动了MIB II平台的开发。在该平台中,TechniSat和Delphi已经开发出相应变体,并可提供硬件加速,以便包括Apple CarPlay®,Android Auto™和MirrorLink®在内的VW Car-Net套件实现最新的连通性选项。

“TI和大众汽车针对MIB II平台开发的整个合作过程证明了广泛处理性能对于增强用户体验的必要性,”TI汽车处理器总经理Curt Moore说道,“TI的”Jacinto”信息娱乐处理器使得这个平台能够提供高级的移动连通性选项,同时凭借更高的分辨率和更迅速的用户界面响应来提升驾驶员的总体体验。”

如需获得更多信息,敬请访问:
• 阅读Behind the Wheel博客
• 了解TI的信息娱乐产品
• 进一步了解FPD-Link III串化器和解串器
• 查看TI的汽车电源管理IC
• 加入TI Deyisupport社区
• 在微博上关注TI。

德州仪器推动汽车领域的创新

TI最先进的半导体产品使制造商和系统供应商能为汽车市场提供世界一流的产品特性。我们丰富多样的汽车产品系列包括模拟电源管理、接口和信号链解决方案以及DLP®显示器、ADAS与信息娱乐处理器、Hercules™ TMS570安全微控制器和无线连接解决方案。此外,TI还提供旨在帮助原始设备制造商(OEM)生产符合ISO 26262要求的SafeTI™部件以及经特别指明符合AEC-Q100和TS16949标准的部件,全部附有绝佳的产品说明文档。欢迎访问TI的汽车页面TI的Behind the Wheel博客,以便进一步了解我们要在汽车领域进行创新的承诺。

商标

所有商标均是其各自所有者的财产

您必须登录才可查看此项目。

此区域保留供新闻媒体成员使用。如果您符合条件,请更新您的用户个人资料,然后选中“选中此处以注册为新闻媒体的正式成员”框。请在“媒体凭据的支持信息”框中输入任意说明。我们将在一个工作日内通过电子邮件通知您的状态。