2016 年 1 月 7 日

DLP技术将速度与性能结合,带来精确清晰的4K UHD投影显示

中国北京(2016年1月7日)——德州仪器(TI)(NASDAQ: TXN)今日发布一款面向家庭影院、商业及教育领域投影显示的0.67英寸4K UHD芯片。DLP 4K UHD芯片组以屡获殊荣的DLP Cinema®技术为基础——该成像技术现被用于全球超过80%的数字影院屏幕中,可兼具数字微镜器件(DMD)的高切换速率与高级图像处理能力。这款最新的DLP产品在单芯片投影架构中可实现高分辨率和高亮度的解决方案,并可帮助制造商扩大4K UHD投影显示屏的应用,从而接触到更广泛的观众群——这得益于其亲民的价格。如需了解更多信息,请访问www.ti.com/DLP4KUHD。

DLP 4K UHD解决方案利用芯片的速度优势及高级图像处理能力,可凭借4百万个微镜将超过8百万个像素传送到屏幕上。每个微镜可在一秒内切换超过9000次,从而在屏幕上的每一帧内都生成两个完全不同且唯一的像素,以实现全4K UHD分辨率。

DLP 4K UHD解决方案的关键特性和优势:
• 高性能4K UHD成像:DMD的快速切换速度使得每个微镜能够在屏幕上的每一帧内生成两个完全不同且唯一的像素,从而减少显示模糊,提供全分辨率。单芯片DLP系统固有的校准可帮助保持显示内容的色彩完整性,同时避免不同颜色间产生显示的模糊。
• 价格亲民的4K UHD:0.67英寸DMD在尺寸上接近0.65英寸 1080p芯片,从而让用户能够在家庭影院、会议室和教室内获得价格更加亲民的4K UHD解决方案。
• 强大的ANSI对比度:DLP技术的高ANSI对比度可实现4K UHD显示内容中的精致细节,从而提供令人惊艳的视觉体验。
• 高级图像处理:DLP产品的专有算法可带来清晰的高质量图像,以及清楚的线条和细节表现。
一个灵活的解决方案:DLP芯片不受光源的约束——无论是灯、LED还是激光,制造商从而得以灵活地为不同应用打造独特的解决方案。

“4K UHD意味着显示内容的所有细节都得到精确的展示,”德州仪器(TI) DLP产品业务经理Dave Duncan说,“我们现在可以为客户提供一个与我们的1080p芯片大小几乎一样的4K UHD显示芯片组,这个TI DLP产品中的全新解决方案有着为行业带来变革的潜力。”

“TI的多用途4K UHD芯片组让我们能够为多种应用开发高质量的4K UHD产品。有了TI的这款产品,4K UHD投影系统可以为更多用户创造乐趣。”奥图码数码科技公司总裁Robert Sterzing评论道。

供货
DLP 4K UHD芯片解决方案将于2016年春天上市。如需了解更多信息或希望通过注册获得芯片上市通知,请访问http://www.ti.com/DLP4KUHD。

了解更多:
• 访问概述页面,进一步了解DLP 4K UHD解决方案的特性与优势。
• 观看视频了解DLP 4K UHD的相关解决方案。

您必须登录才可查看此项目。

此区域保留供新闻媒体成员使用。如果您符合条件,请更新您的用户个人资料,然后选中“选中此处以注册为新闻媒体的正式成员”框。请在“媒体凭据的支持信息”框中输入任意说明。我们将在一个工作日内通过电子邮件通知您的状态。