2015 年 5 月 8 日

此项合作将窄带无线电技术在IoT应用中的卓越性能、网络容量、共存性和总体成本效益发挥到最大限度

 

2015年5月8日,北京讯

 

专注于物联网(IoT)领域的世界首要蜂窝网络供应商SIGFOX与集低功耗、易用性和宽泛产品组合于一体的无线连接解决方案领导者领导者德州仪器(NASDAQ: TXN)日前宣布达成合作,致力于利用Sub-1 GHz频谱加强IoT的部署。客户可通过配备TI Sub-1 GHz RF收发器SIGFOX网络来部署无线传感器节点,在提供针对IoT远程连接的同时实现比3G/蜂窝互连节点更低的成本与功耗。

 

针对环境传感器、智能仪表、农业与畜牧业传感器、资产跟踪及智能城市等多个终端用户应用,SIGFOX和TI之间的合作旨在最大限度地发挥窄带无线电技术的各项优势,并帮助制造商更轻松的将他们的产品连接至云端。通过SIGFOX基础设施可减少将传感器数据传至云端所需的成本和工作量,同时高达100km覆盖范围的 TI Sub-1 GHz技术可提供数年的电池寿命,并减少了维护频率。

 

“TI的Sub-1 GHz技术是SIGFOX网络的最佳选择,因为这项技术可在系统成本优化的情况下支持远程和高容量连接,同时满足各个领域的用户通过物联网(IoT)潜力受益的需求,”SIGFOX全球销售执行副总裁Stuart Lodge说道,“充分利用我们超窄带技术的TI技术可提供强大的支持,同时也将成我们在全球主要市场内进行快速网络部署时不可或缺的一部分。”

 

SIGFOX的双向网络基于实现器件互连的超窄频带 (UNB) 无线电技术,这项技术是以极低能耗和无与伦比的频谱效率提供可扩展、高容量网络的关键,也是每天需要处理数十亿信息网络的基本保障。

 

“窄带技术是全球物联网网络的最优选项,因为它可以提供最低成本和最高能效的网络互连,其数据容量和稳健的共存性也是在行中无所匹敌的,”TI无线连接解决方案总经理Oyvind Birkenes说道,“能与SIGFOX合作并帮助其扩展网络部署的范围,同时将窄带Sub-1 GHz技术所具有的优势提供给全球用户,我们感到十分兴奋。”

 

TI的CC1120 Sub-1 GHz RF收发器搭配窄带技术可提供最远范围的连通性、与SIGFOX网络出色的相容性以及强大的抗干扰性。由于拥有较高的频谱效率,窄带实际上是远程通信的标准,同时也是互连IoT应用未来快速增长的关键。CC1120 RF收发器也可为传感器节点提供数年的电池使用寿命,并减少维护频率,降低终端用户的经营成本。

 

关于Sub-1 GHz网络

Sub-1 GHz网络在低于1GHz的工业、科学和医疗 (ISM) 等专用波段区间内运行,包括169,315,433,500,868,915 和920MHz。这些网络在本质上属于专有网络并且可提供更加稳健的IoT连接,这也是该技术在智能仪表计量、安全和警报系统以及其它敏感工业系统广泛应用的原因。此外,这项技术由于功耗低,可通过电池供电运行数年,从而也减少了服务和维护需求。

 

供货

经SIGFOX认证,基于TI CC1120的模块曾在2015年世界移动通信大会上展出,以下产品现已开始供货:

·         Adeunis: 针对868MHz运行的SI868-25MW

·         Radiocrafts: 针对868MHz运行的RC1780

·         Telit: 针对868MHz运行的LE51-868 S

 

此外,TI的CC1120DKCC1200DK开发套件可通过TI Store或TI授权的分销商处购买,这些开发套件可用于测试TI解决方案的功能和范围。

 

您必须登录才可查看此项目。

此区域保留供新闻媒体成员使用。如果您符合条件,请更新您的用户个人资料,然后选中“选中此处以注册为新闻媒体的正式成员”框。请在“媒体凭据的支持信息”框中输入任意说明。我们将在一个工作日内通过电子邮件通知您的状态。