全新的汽车系统基础芯片帮助设计师在无需更改微控制器的情况下集成CAN FD,降低了车载网络的设计复杂性,并缩短了上市时间

 
2019年6月21日

2019年6月21日,北京讯——德州仪器(TI)(NASDAQ:TXN)今日推出了业界新款汽车系统基础芯片(SBC)TCAN4550-Q1。该芯片集成了使用灵活数据速率控制器局域网(CAN FD)的控制器和收发器,旨在满足车载网络对高带宽和数据速率灵活性的需求。它采用了几乎所有微控制器的串行外围接口(SPI)总线来部署CAN FD接口或提高系统中CAN FD总线端口的数量,同时最少量地对硬件进行改动。

 

以往,在升级至或扩展CAN FD功能时,设计师不得不在其设计中整合多个分立的组件或彻底修改微控制器,通常来说这既耗时又成本高昂。借助TCAN4550-Q1系统基础芯片(SBC),设计师能够保有汽车电子和照明、高级驾驶员辅助系统(ADAS)及汽车网关设计的基于微控制器的现有架构,简化了CAN FD的升级或扩展。欲了解该产品的详细信息,请参阅www.ti.com/TCAN4550-Q1-pr。

 

什么是CAN FD

CAN FD通信协议是基于原始CAN总线标准(又称为“经典CAN”)而设计的,有助于确保多种车载网络数据传输率和吞吐量在继续演进的同时,汽车微控制器和连接的系统能够以各种速率高效通信。CAN FD协议支持高达5 Mbps的数据传输率和高达64字节的有效负荷,有效提升了设计师的能力,使其能够在其下一代汽车应用中更快速地移动数据。

 

TI TCAN4550-Q1的主要特点和优势

  • 简化物料单(BOM)和削减系统成本:设计师依托高度集成的TCAN4550-Q1可以简化设计,包括集成式±58-VDC总线故障保护、看门狗计时器及故障切换模式。TCAN4550-Q1还能够交叉兼容经典CAN协议。
  • 更便捷地在汽车设计中扩展总线:如果微控制器的CAN FD端口数量有限,设计师还可以使用这款芯片经由汽车系统中现有的SPI端口添加更多的CAN FD总线。通常来讲,此类总线扩展需要重新设计系统,而在使用TCAN4550-Q1时则不必这样做。
  • 更小的电源设计占用空间:凭借集成式125 mA低压差(LDO)线性稳压器,TCAN4550-Q1可以为自己供电,此外,还能够为传感器或其它组件供应70 mA的外部输出。由于减少了对外部电源组件的需要,电源设计所占的空间也因此变小。
  • 降低功耗:TCAN4550-Q1可帮助设计师藉由唤醒和休眠功能降低待机时的系统功耗。
  • 提高最大数据传输率:全新SBC支持汽车在组装期间能够基于8 Mbps最高数据传输率来更快速地编写汽车软件程序,超越了CAN FD协议的5 Mbps最高数据传输率。

 

节省空间的同时提高系统性能

这一全新产品隶属于TI不断壮大的SBC产品系列,它将CAN FD、CAN、本地互联网络(LIN)收发器和电源组件集成到了单一芯片解决方案中,其中包括TCAN4550-Q1TLIN1441-Q1。与集成组件较少的竞品相比,这些高度集成的设备有助设计师减少他们的BOM、提高系统性能并使其设计更快上市。设计师还可将TI SBC与TI C2000™微控制器配对,以轻松快捷地扩展可用总线端口数量和提升总体系统功能。

 

加快设计的工具和支持

关于德州仪器(TI)

德州仪器(TI)是一家全球性半导体设计制造公司,始终致力于模拟集成电路(IC)及嵌入式处理器开发。TI拥有全球顶尖人才,锐意创新,塑造技术行业未来。今天,TI正携手超过10万家客户打造更美好未来。更多信息,请访问www.ti.com

商标

C2000和TI E2E是德州仪器的商标。所有其它商标和注册商标均归其各自所有者专属。