2019年4月18日
为了全球工业应用中推进毫米波(mmWave)传感器技术,德州仪器(TI)近日宣布推出用于工业系统的超高分辨率单芯片互补金属氧化物半导体(CMOS)60-GHz传感器产品系列。IWR6x 毫米波传感器通过芯片内嵌处理单元支持工业自动化应用,可提供实时决策和信号处理。最新的60-GHz毫米波传感器将成为首款包含“AOP天线封装”在内的封装产品,克服了与射频(RF)设计相关的传统挑战,同时将尺寸缩小到75%,降低了总成本。
借助60-GHz毫米波传感器,全球工程师可以将毫米波技术集成到各种机器人、工厂自动化和楼宇自动化设计中,同时利用ISM频段进行广泛部署。高分辨率的IWR6x传感器专为工业应用而设计,可提供高达4 GHz的超宽带宽,能够以高于24-GHz窄带解决方案16倍的精度感测物体和运动。有关产品详细信息,敬请访问http://www.ti.com.cn/iwr6x-pr-cn 。
IWR6x传感器的主要特性和优势
- 尖端的智能自主技术:集成的处理功能使传感器能够减少误报并做出实时决策,从而无需在许多系统中使用外置微控制器或处理器。
- 超高分辨率感测:超宽带毫米波传感器能够感测到物体、人以及非常细微的运动(如:呼吸和打字),其分辨率是24-GHz传感器的16 倍。
- 针对工业自动化进行了优化:毫米波技术扩展了楼宇和工厂自动化功能,实现了更智能的人员计数、运动感测、机器人技术、安全防护和生命体征监控等。
- 提高系统精度:60-GHz毫米波传感器可在紧凑的空间,在各种照明和环境条件下,以及透过玻璃、塑料和石膏板等材料进行工作,提高了现有系统的精度。
- 简化工业设计:借助包括“AOP天线封装”、可扩展的软件平台、特定应用算法和多种参考设计,设计人员可以立即开始工作。
了解IWR6x传感器产品组合的更多信息
- 了解有关新型60-GHz毫米波传感器产品组合的更多信息。
- 阅读我们的白皮书,了解60-GHz 毫米波传感器如何实现更智能的工业应用 。
- 开始采用IWR6843参考设计进行人员计数和区域占位检测,包括源代码和算法。