2019年4月18日
德州仪器(TI)近日宣布推出两款新型隔离式控制器局域网(CAN)灵活数据速率(FD)收发器,这两款产品将业内更高总线故障保护、更高共模瞬变抗扰度(CMTI)和更低电磁辐射于一身,尺寸缩小35%。ISO1042和ISO1042-Q1具有比同类产品更高的工作电压、比传统CAN标准更快的通信速度,可帮助工程师更好地保护低压电路,并提高工业应用(如电网基础设施、电机驱动和楼宇自动化)及混合动力汽车和纯电动汽车(HEV/EV)的通信吞吐量。有关更多信息,敬请访问www.ti.com/iso1042-pr和www.ti.com/iso1042-Q1-pr。
TI ISO1042 和ISO1042-Q1隔离式CAN FD收发器的主要特性和优势
- 更高工作电压:ISO1042和ISO1042-Q1的工作电压为1,000Vrms(提高了18%),耐受电压为5,000Vrms,具有更长的使用寿命,从而有效提高了系统可靠性。
- 增强设备保护:ISO1042和ISO1042-Q1具有±70V的高总线故障保护,对DC短路裕度提高了20%,可在发生高压短路时保护12V、24V和48V电池或电源系统。
业内领先的抗扰度和辐射
- 更强的抗电磁干扰性能:ISO1042和ISO1042-Q1的共模瞬变抗扰度(CMTI)为85kV/us(最低值),具有+/-8kV的高ESD保护性能,采用国际电工委员会(IEC)测试标准,可帮助工程师设计出能够在嘈杂环境下保持正常运行的电子设备。
- 更低EMC辐射:ISO1042和ISO1042-Q1 具有业内更低的电磁兼容性(EMC)辐射,从而有效保证系统信号的完整性。ISO1042-Q1 符合汽车行业标准(IEC TS62228),可实现稳健的EMC。
- 在基于CAN的系统中更快地驱动信号:这两款收发器支持高达5Mbps的CAN灵活数据速率,循环延时短,仅为215ns(最大值),与传统CAN相比,可实现更快的有效负载。
封装和供货
ISO1042和ISO1042-Q1现可从TI商店和授权分销商处购买。每款收发器的基本型和增强型均提供10.3mmx7.5mm、16引脚或5.8mmx7.5mm、8引脚小型集成电路(SOIC)封装。
加快设计的有力工具
工程师可以利用ISO1042DWEVM和ISO1042DWVEVM评估模块轻松地对这些设备进行评估,可以从TI商店和授权分销商处购买评估模块。
了解关于TI隔离式CAN设备的更多信息
- 下载ISO1042和 ISO1042-Q1数据表。
- 参阅选择隔离式CAN收发器时的主要考虑因素。
- 阅读应用指南在不影响性能或空间的情况下隔离CAN系统,了解该设备功能和优势的更多信息。
- 查看TI 隔离式CAN产品组合。
- 在德州仪器在线支持社区隔离论坛搜索解决方案,与TI工程师和TI专家进行交流。
高压隔离实现稳健运行
TI新推出的两款隔离产品ISO1042和ISO1042-Q1提供业内更高的隔离等级和更长的使用寿命。如需了解更多有关工程师如何通过TI隔离技术提高系统可靠性和使用寿命的信息,请访问TI.com/isolation。