工业级Sitara™ AM6x处理器可强化安全,实现先进的工业通信、高可靠性和功能安全性

 

 

2019年4月18日

德州仪器(TI)近日宣布推出业内首款支持多协议千兆位(Gb)时间敏感网络(TSN)的处理器系列。这款高度集成的新型Sitara™ AM6x处理器可提供工业级可靠性,有四核和双核Arm® Cortex®-A53两种版本可选,可满足工厂自动化、电机驱动和电网基础设施等应用中快速增长的工业4.0需求。如需了解有关Sitara AM6x处理器的更多信息,敬请访问http://www.ti.com.cn/AM6x-pr

 

Sitara™ AM6x处理器通过子系统支持TSN标准和其它工业协议下的千兆位传输速率,可在单一网络上融合以太网和实时数据传输。这一特性对于工业4.0应用中的实时通信至关重要,可在工厂中实现可重新配置软件的网络物理系统。

 

通过集成的片上独立双核微控制器子系统,设计人员可以使用AM6x处理器创建更加可靠、功能安全性更高的产品,同时降低包含可编程逻辑控制器和多轴电机驱动应用的整体系统复杂性。该处理器还为片上内存和外部DDR内存提供误差校正码内存保护,在105˚C接点温度(TJ) 下运行时可实现长达100,000个小时的开机时间,因此AM6x在实际应用中具有极高的可靠性。该处理器允许开发人员对设计进行扩展,满足在同一软件平台上运行不同引脚兼容处理器的系统需求。

 

AM6x处理器的主要特性和优势:

  • 针对工业联网进行了优化:新的千兆位工业通信子系统(PRU-ICSS-Gb)支持多种工业以太网协议,包括TSN、EtherCAT、Ethernet/IP和PROFINET,可灵活满足不断变化的工业通信要求。
  • 集成功能安全特性:MCU子系统采用片上独立双核Arm Cortex-R5F中央处理单元,可选择在锁步模式下运行,并具有诊断库和ECC内存保护功能,有助于实现功能安全的子系统。
  • 增强的片上安全:安全启动、安全存储和智能加密引擎增强了系统的安全性。
  • 集成3D图形和显示:支持HMI和工业PC应用。
  • 统一的软件平台:提供处理器SDK支持,客户可在TI处理器系统中无缝再利用并迁移Android™、 Linux®和TI-RTOS软件。
  • 简化系统:集成子系统、简化的电源排序、集成低压差稳压器和引脚对引脚兼容性支持在不同平台间重新使用硬件,并降低系统复杂性和成本。

 

供货

开发人员现在可在TI商店获得基于Sitara处理器的开发套件。

可以通过TI商店订购AM6548处理器的预生产样本。

了解有关Sitara AM6x处理器的更多信息