德州仪器(TI)(纳斯达克证券代码:TXN)推出崭新的LED系列驱动器,该系列驱动器集成了独立的色彩混合、亮度控制和节约功率模式。LP5018、LP5024、LP5030及LP5036支持平滑、逼真的色彩,还可降低功耗。更多信息,请查阅http://www.ti.com/lp5018-pr-cn、http://www.ti.com/lp5024-pr-cn、www.ti.com/lp5030-pr-cn和www.ti.com/lp5036-pr-cn。
这些设备属于行业首创,可提供高出人耳听力范围的29-kHz调光频率,帮助设计师设计便携电子设备、楼宇自动化和设备等采用人机界面的应用,消除调光时耳朵通常能听到的噪声。另外,相较标准脉宽调制(PWM)解决方案,设计师借助这些新设备集成的12位PWM发生器能够更平滑地调节色彩和亮度水平。
LP5018、LP5024、LP5030和LP5036 LED驱动器的关键功能与优势
- 高分辨率PWM调光TI LP50xx系列设备集成了12位PWM发生器,该发生器在高出人耳可听频率的范围内工作,每个通道均为29 kHz,在支持平滑调节色彩且色彩逼真明锐的同时,并无人耳可听的噪声。
- 超低静态电流集成式功率节约模式能够大幅度将功耗从现有设备常用的9 mA降到低至0.01 mA,显著改善待机模式下的总体效率。
- 多通道选项:18、24、30和36通道选项可实现独立的色彩混合和亮度控制,同时三个集成式可编程的数据库便于您简化软件编码和设计。
加快设计的工具和支持
设计师可下载LP50xx图形用户界面软件以便轻松配置LP5018、LP5024、LP5030和LP5036 LED驱动器。通过LP5024EVM和LP5036EVM评估模块,工程师可以迅速启动设计。
参阅如何为具有恒压电源的设备实施复杂照明模式,详见“多种LED环形照明模式”参考设计。该设计利用两个LP5024 LED驱动器来动态调节亮度,而又不会影响环境光照条件下的对比度。
封装以及供货情况
TI商店内销售LP5018和LP5024 LED驱动器。此外,TI商店目前也可提供预制的LP5030和LP5036样品。下表列出了封装类型。
这些带集成PWM的新型LED驱动器,是TI丰富的LED驱动器集成电路(IC)产品系列中的新成员。对电子设计师非常有用的各种设计工具和技术资源,为系统增添了创新性的照明功能。
更多了解有关TI LP5018、LP5024、LP5030和LP5036 LED驱动器的信息
- 阅读博文,“使用RGBW LED驱动器升级LED人机界面设计。”
- 观看视频,“LP50X LED驱动器:实现最佳色彩和亮度,且无人耳可听的噪声。”
- 下载LP5024和LP5018 PSpice瞬变模型。