DALLAS – Texas Instruments (TI) (Nasdaq: TXN) stellte heute eine aus vier hocheffizienten Abwärts-Aufwärtswandlern mit geringer Ruhestromaufnahme (IQ) bestehende Produktfamilie vor, die dank kleiner Gehäuse und eines minimalen Aufwands an externen Bauteilen für kleine Lösungsabmessungen sorgt. Die integrierten, nicht-invertierenden Buck-Boost-Wandler TPS63802, TPS63805, TPS63806 und TPS63810 zeichnen sich durch weite Eingangs- und Ausgangsspannungsbereiche aus, die sich für verschiedenste batteriebetriebene Anwendungen eignen und Entwicklern damit helfen, ihre Designs zu vereinfachen und zu beschleunigen. Weitere Informationen, Muster und Evaluierungsmodule gibt es unter http://www.ti.com/new-buck-boosts-pr-eu.
Jeder Baustein der neuen Familie arbeitet abhängig von den jeweiligen Betriebsbedingungen automatisch im Buck-, Buck-Boost- oder Boost-Modus. Die Gesamt-Lösungsabmessungen der Wandler von 19,5 mm² bis 25 mm² sind um bis zu 25 % geringer als bei vergleichbaren Bauelementen. Neben den kompakten Gehäusen resultiert diese Platzersparnis auch aus der fortschrittlichen Regelungs-Topologie, die mit wenigen externen Mehrschicht-Keramikkondensatoren und winzigen 0,47-µH-Induktivitäten auskommt. Die Bausteine zeichnen sich durch einen weiten Eingangsspannungsbereich von 1,3 V bis 5,5 V und einen Ausgangsspannungsbereich von 1,8 V bis 5,2 V aus, was den Entwicklern bei der Beschleunigung des Designs hilft und die mehrfache Verwendung in unterschiedlichen Anwendungen begünstigt.
Die neuen Gleichspannungswandler bilden die neueste Ergänzung des branchenführenden Low-IQ-Power-Management-Portfolios von TI, das mit Ruhestromaufnahmen von 11 bis 15 µA für einen hervorragenden Wirkungsgrad bei geringer Last, minimale Verluste und längere Laufzeiten batteriebetriebener Anwendungen sorgt. Einsatzbeispiele sind unter anderem tragbare Point-of-Sale-Terminals, Verbrauchszähler für Netzinfrastrukturen, drahtlose Sensoren und elektronische Geräte im Handheld-Format.
Wichtige Eigenschaften und Vorteile
- Der TPS63802 ist ein Abwärts-Aufwärtswandler mit 2 A Ausgangsstrom und einer Ruhestromaufnahme von nur 11 µA – geeignet für Anwendungen mit gepulster Last wie etwa industrielle IoT-Geräte.
- Der Abwärts-Aufwärtswandler TPS63805 mit ebenfalls 2 A Ausgangsstrom ergibt zusammen mit einem Ausgangskondensator von 22 µF und einer 0,47-µH-Induktivität kleine Lösungsabmessungen von nur 19,5 mm², was den Anforderungen von Handheld-Industriegeräten und elektronischen Kleingeräten für den Privatgebrauch entspricht.
- 2,5 A Ausgangsstrom bietet der Buck-Boost-Wandler TPS63806, bei dem die Betonung auf ein verbessertes Lastsprungverhalten gelegt wurde, mit einem aggressiven Lastprofil, das nach genauer Regelung verlangt. Beispiele sind Time-of-Flight-Sensoren in Smartphones, Kameras oder Augmented-Reality-Geräte.
- Der Buck-Boost-Wandler TPS63810 mit ebenfalls 2,5 A Ausgangsstrom besitzt ein I²C-Interface für eine dynamische Spannungs-Skalierung entweder über ein Zweidraht-Interface oder den VSEL-Pin. Der Baustein kann damit als Vorregler oder Voltage Envelope Tracker von Systemen fungieren, die man beispielsweise in Smartphones, drahtlosen Hörgeräten oder Ohrhörern findet.
Gehäuse, Verfügbarkeit und Preise
Die Gehäuse und Preise der neuen Abwärts-Aufwärtswandler sind der folgenden Tabelle zu entnehmen. TPS63805 und TPS63806 sind im TI Store und bei autorisierten Distributoren in Produktionsstückzahlen lieferbar. Von den Bausteinen TPS63802 und TPS63810 sind Vorserienmuster verfügbar.
Produkt |
Gehäusebauart |
Preis |
Jetzt im TI Store bestellen |
Evaluation |
TPS63802 |
Thermisch optimiertes HotRod™ Quad Flat No-lead-Gehäuse (QFN) mit 10 Pins und Maßen von 2 mm x 3 mm |
-,98 USD |
|
|
TPS63805 |
1,4 mm x 2,3 mm großes Die-Size Ball Grid Array (DSBGA) mit 15 Pins |
-,98 USD |
|
|
TPS63806 |
DSBGA (15 Pins, 1,4 mm x 2,3 mm) |
1,05 USD |
|
|
TPS63810 |
DSBGA (15 Pins, 1,4 mm x 2,3 mm) |
1,09 USD |
|
Informieren Sie sich genauer bei den Power-Experten von TI
- Laden Sie sich die Datenblätter der Abwärts-Aufwärtswandler TPS63802, TPS63805, TPS63806 und TPS63810 herunter.
- Lesen Sie diesen Fachartikel: Is there a universal tool for DC voltage conversion?
- Lesen Sie auch die folgenden Applikationsschriften:
- Eine umfassende Auswahl an Power-Designs finden Sie in der Referenzdesign-Bibliothek von TI.
- Lernen Sie die vielfältige Auswahl an Abwärts-Aufwärtswandlern und das umfassende Portfolio an Power-Management-Produkten von TI kennen.
- Im Power-Management-Forum der TI E2E™ Community erhalten Sie schnelle, verifizierte Antworten und Design-Hilfestellung von TI-Experten.
- Arbeiten Sie beim Design mit dem Tool WEBENCH® Power Designer.
Über Texas Instruments
Von vernetzten Autos über intelligente Wohnhäuser bis zu selbstüberwachenden Gesundheitsprodukten und automatisierten Fabriken finden sich Produkte von Texas Instruments Incorporated (TI) (NASDAQ: TXN) in so gut wie allen Arten elektronischer Systeme. In mehr als 30 Ländern entwickeln, produzieren, prüfen und vertreiben wir analoge und eingebettete Halbleiterchips. Integrität, Innovation und Engagement als unsere zentralen Werte treiben unsere mehr als 30.000 Mitarbeiter auf der ganzen Welt Tag für Tag an, die Technologie der Zukunft zu gestalten. Weitere Informationen auf www.TI.com. Möchten Sie mehr Informationen über TI auf Deutsch? Dann besuchen Sie ti.com/de.
Marken
WEBENCH ist eine eingetragene Marke, und TI E2E und HotRod MSP430 sind Marken von Texas Instruments. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.