DALLAS – Texas Instruments (TI) (NASDAQ:TXN) stellte heute zwei neue RF-Sampling-Transceiver vor, die als erste Bausteine der Industrie vier A/D-Wandler (ADCs) und vier D/A-Wandler (DACs) auf einem Chip vereinen. Mit dem größten Frequenzbereich und der größten Momentanbandbreite der Industrie sowie einem gegenüber diskreten Lösungen um 75 % kleineren Footprint helfen der vierkanalige AFE7424 und der zweikanalige AFE7422 Entwicklern bei der einfacheren Umsetzung von Direct-RF-Sampling-Lösungen mit mehreren Antennen für Radar-, SDR- (Software-Defined Radio) und 5G-Anwendungen. Hierzu gibt es weitere Informationen auf www.ti.com/afe7444-pr-eu und www.ti.com/afe7422-pr-eu.
Einfachere Frequenzplanung mit größter Bandbreite
- Größte Momentanbandbreite: Mit der größten Momentanbandbreite aller RF-Sampling-Transceiver geben der AFE7424 und der AFE7422 den Entwicklern die Möglichkeit, einen um 600 % höheren Datendurchsatz zu erzielen. Dank der Abtastung mit bis zu 9 GSPS pro DAC und bis zu 3 GSPS pro ADC kann der AFE7424 bis zu 800 MHz an Informationen an jeder der vier Antennen senden und empfangen, während der AFE7422 1,2 GHz an jeder der beiden Antennen senden und empfangen kann.
- Größter Frequenzbereich: Die neuen breitbandigen RF-Sampling-Transceiver bieten Entwicklern die Flexibilität zum Design von Applikationen für beliebige Frequenzen von 10 MHz bis 6 GHz.
Einfacheres Design von RF-Sampling-Lösungen
- Reduzierter Bauteileaufwand: Die Bausteine AFE7424 und AFE7422 geben Entwicklern die Möglichkeit, mit nur einem Baustein bis zu acht Antennen und 16 HF-Frequenzbänder zu unterstützen. Der AFE7424 und der AFE7422 erlauben ferner die direkte Abtastung von Eingangsfrequenzen bis in das C-Band hinein, ohne dass zusätzliche Frequenzumsetzer-Stufen benötigt werden. Hierdurch kann in den Designs auf Lokaloszillatoren, Mischer, Verstärker und Filter verzichtet werden. Die Architektur der beiden Transceiver gestattet außerdem eine weitergehende Programmierbarkeit als traditionelle RF-Lösungen, und dank flexibler Dezimations-Optionen ist eine Optimierung der Datenbandbreite möglich.
- Kürzere Designzyklen: Mit vier ADCs und vier DACs auf einem Chip helfen der AFE7424 und der AFE7422 Entwicklern bei der entscheidenden Reduzierung des Zeitaufwands, der beim Design mit diskreten Bauelementen für die Fertigungs- und Testphasen zu veranschlagen ist.
Platzersparnis für Anwendungen mit hoher Funktionsdichte
- Kleinerer Design-Footprint: Mit Maßen von 17 mm x 17 mm helfen die RF-Sampling-Transceiver von TI bei der Einsparung von 75 % der Leiterplattenfläche gegenüber diskreten RF-Sampling-Datenwandlern.
- Flexibilität beim Platzieren der Leiterplatte: Der hohe Integrationsgrad und die kleinen Abmessungen des AFE7424 und des AFE7422 geben Entwicklern die Möglichkeit, die Transceiver in optimaler Nähe zur Antenne zu platzieren, was ein digitales Beamforming in Hochfrequenz- und High-Density-Antennenarrays möglich macht.
Der AFE7424 und der AFE7422 erweitern das Portfolio von TI an RF-Sampling-Transceivern, das mit einem hohen Integrationsgrad den Performance-, Bandbreiten- und Stromverbrauchs-Vorgaben der Entwickler gerecht wird.
Tools und Support für ein schnelleres Design
- Evaluieren lassen sich die neuen Transceiver mit den Evaluation Modules AFE7444EVM und AFE7422EVM, die ab sofort zum Preis von 2.499 US-Dollar bzw. 1.999 US-Dollar über den TI Store oder bei autorisierten Distributoren bezogen werden können.
- Als Starthilfe für eigene Designs mit dem AFE7424 oder AFE7422 gibt es dieses Referenzdesign: Multichannel RF transceiver clocking reference design for radars and wireless 5G testers.
- Sehen Sie sich auch diese Videoserie an: Getting started with the AFE7444 and AFE7422.
Gehäuse, Verfügbarkeit und Preis
Die neuen RF-Sampling-Transceiver sind in Produktionsstückzahlen im TI Store und bei autorisierten Distributoren verfügbar. Gehäuse und Preise sind der folgenden Tabelle zu entnehmen.
Produkt |
Gehäuse |
Einzelpreis (ab 100 Stück) |
Jetzt im TI Store bestellen |
AFE7444 Vierkanaliger, breitbandiger RF-Sampling-Transceiver |
FCBGA (Flip-Chip Ball Grid Array) 17 mm x 17 mm |
ab 1.749,90 USD |
|
AFE7422 Zweikanaliger, breitbandiger RF-Sampling-Transceiver |
FCBGA (Flip-Chip Ball Grid Array) 17 mm x 17 mm |
ab 1.249,90 USD |
Mehr erfahren Sie bei den Datenwandler-Experten von TI
- Laden Sie sich die Datenblätter des AFE7444 und des AFE7422 herunter.
- In diesem kurzen Fachartikel erfahren Sie, wie sich Designs für schnellere Frequenzsprünge konzipieren lassen.
- Informativ sind auch die folgenden Applikationsschriften:
- Im TI E2E™ Data Converters Support Forum finden Sie Antworten von Experten.
- Lernen Sie auch die übrigen Datenwandler von TI kennen.
Über Texas Instruments
Texas Instruments Incorporated (TI) ist ein weltweites Halbleiterdesign- und Produktionsunternehmen, das Analog-ICs und Embedded-Prozessoren entwickelt. Durch den Einsatz der hellsten Köpfe der Welt schafft TI Innovationen, die die Zukunft der Technologie gestalten. TI hilft mehr als 100.000 Kunden heute die Zukunft zu verändern. Erfahren Sie mehr unter http://www.ti.com. Möchten Sie mehr Informationen über TI auf Deutsch? Dann besuchen Sie ti.com/de.
Marken
TI E2E ist eine Marke von Texas Instruments. Alle übrigen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.