Die kostengünstigste Mikrocontroller-Familie von TI erlaubt Entwicklern die Implementierung einfacher Sensing-Funktionen

 
08 Nov. 2017

DALLAS – Texas Instruments (TI) (NASDAQ: TXN) präsentierte heute seine für Sensing-Anwendungen gedachten, kostengünstigsten Ultra-Low-Power-Mikrocontroller (MCUs) der MSP430™-Familie. Zur Implementierung einfacher Sensing-Lösungen können Entwickler auf eine Vielzahl integrierter Mixed-Signal-Features in dieser Familie von MSP430 Value Line Sensing MCUs zurückgreifen, die in großen Stückzahlen zu Preisen ab -,25 US-Dollar zu haben sind. Bei den Neuzugängen der Familie handelt es sich unter anderem um zwei neue Einstiegsversionen und ein neues TI LaunchPad™ Development Kit für die schnelle und einfache Evaluierung. Weitere Informationen über die MSP430 Value Line Sensing MCUs finden Sie auf http://www.ti.com/ValueLine-pr-eu.

Eigenschaften und Vorteile der MSP430 Value Line Sensing MCUs von TI

  • Entwickler haben jetzt die Flexibilität zur individuellen Anpassung von 25 gängigen Systemfunktionen, darunter Timer, Eingangs/Ausgangs-Expander, System-Reset-Controller, EEPROM usw. mithilfe einer Bibliothek von Codebeispielen.
  • Eine gemeinsame Core-Architektur, ein Ökosystem aus Tools und Software sowie umfangreiches Dokumentationsmaterial, zu dem auch Migrationsanleitungen gehören, erleichtern Entwicklern die Wahl der besten MSP430 Value Line Sensing MCU für das jeweilige Designprojekt.
  • Designer haben die Möglichkeit zur Skalierung vom Mikrocontroller MSP430FR2000 mit 0,5 KB bis zum übrigen Angebot an Sensing- und Mess-MCUs der MSP430-Familie für Anwendungen, die nach bis zu 256 KB Speicher, höherer Performance oder mehr analogen Peripheriefunktionen verlangen.

Die neuen MCUs MSP430FR2000 und MSP430FR2100 mit 0,5 KB bzw. 1 KB Speicher und das neue Development Kit ergänzen die MSP430 Value Line Sensing Familie, die aus den Mikrocontroller-Familien MSP430FR2111, MSP430FR2311, MSP430FR2033, MSP430FR2433 und MSP430FR4133 sowie den zugehörigen Entwicklungs-Tools und Softwareangeboten besteht.

Preise und Verfügbarkeit

Entwickler können das Value Line Sensing Portfolio im TI Store erwerben, zu Preisen von nur -,29 US-Dollar (ab 1.000 Stück) bzw. -,25 in größeren Stückzahlen. Zusätzlich gibt es das MSP430FR2433 LaunchPad Development Kit (MSP-EXP430FR2433) im TI Store und bei autorisierten Distributoren zum Preis von 9,99 US-Dollar. Von heute bis zum 31. Dezember 2017 ist das LaunchPad Kit im TI Store zum Sonderpreis von nur 4,30 US-Dollar zu haben.

Mehr Informationen über das skalierbare MSP430 MCU-Portfolio von TI

Über Texas Instruments

Texas Instruments Incorporated (TI) ist ein weltweites Halbleiterdesign- und Produktionsunternehmen, das Analog-ICs und Embedded-Prozessoren entwickelt. Durch den Einsatz der hellsten Köpfe der Welt schafft TI Innovationen, die die Zukunft der Technologie gestalten. TI hilft mehr als 100.000 Kunden heute die Zukunft zu verändern. Erfahren Sie mehr unter http://www.ti.com.

Marken

MSP430 und LaunchPad sind Marken von Texas Instruments. Alle eingetragenen Marken und anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.