Einfacheres Design industrieller Gateways dank neuer Ethernet MCUs mit integriertem PHY und 100-prozentiger Code-Kompatibilität über die gesamte SimpleLink MCU-Plattform

 
28 November, 2017

DALLAS – Um Entwicklern die Verbindung von Sensoren vom Gateway zur Cloud zu erleichtern, stellte Texas Instruments (TI) (NASDAQ: TXN) heute die Ethernet-Konnektivität für die SimpleLink™ Mikrocontroller-Plattform vor, eine durchgängige Hardware-, Software- und Tool-Plattform für leitungsgebundene und drahtlose Mikrocontroller (MCUs). Die neuen SimpleLink MSP432™ Ethernet MCUs basieren auf einem leistungsfähigen, mit 120 MHz getakteten Arm® Cortex®-M4F-Core mit integriertem MAC und PHY und helfen bei der schnelleren Markteinführung von Anwendungen im Bereich der Elektrizitätsversorgungs-Infrastruktur und der industriellen Automatisierungs-Gateways. Weitere Informationen finden Sie auf www.ti.com/simplelinkethernet-pr-eu.

Wichtige Eigenschaften und Vorteile der SimpleLink Ethernet MCUs

  • Hochintegrierte leitungsgebundene MCU: Entwickler können mit den neuen MSP432E411Y-MCUs, die einen Ethernet MAC und PHY, USB, Controller Area Network (CAN) und fortschrittliche Kryptografie-Beschleuniger integrieren, das Design beschleunigen und das Leiterplatten-Layout vereinfachen.
  • Nahtlose, vernetzte Gateways: Ingenieure können die leitungsgebundene Kommunikation mit den SimpleLink MSP432 Host-MCUs jetzt über die integrierten seriellen Schnittstellen mit drahtloser Konnektivitäts-Technologie wie etwa Sub-Gigahertz, Wi-Fi® und Bluetooth® kombinieren, um Endknoten über das SimpleLink Software Development Kit (SDK) an die Cloud anzubinden.
  • 100-prozentige Applikationscode-Kompatibilität: Dank der Zugehörigkeit zum industrieweit breitesten Portfolio an leitungsgebundenen und drahtlosen Arm-MCUs können Entwickler jetzt auf eine einheitliche Codebasis zurückgreifen, wenn sie mit den neuen SimpleLink Ethernet MCUs Endknoten und intelligente Gateways für das Stromnetz, Fabriken oder Gebäude entwickeln.

Mit den SimpleLink Wireless MCUs können Designer ein drahtloses Sensornetzwerk realisieren, indem sie bis zu 50 abgesicherte Sensorknoten an ein Gateway anschließen. Dieses auf den SimpleLink Ethernet MCUs MSP432E4 basierende Gateway fungiert als zentrale Management-Konsole für die Verarbeitung und Bündelung von Daten, die anschließend per Ethernet an die Cloud übertragen werden, wo die weitere Analyse, Visualisierung und Speicherung erfolgt. Unternehmen, die solche Gateways entwickeln, können diese an bestehende leitungsgebundene Installationen anschließen und dabei die neuesten drahtlosen Konnektivitäts-Technologien hinzufügen.

Zum Beispiel kann ein HLK-System (Heizung, Lüftung, Klima) weitere SimpleLink MCUs wie die Sub-1 GHz Wireless MCU CC1310  und die Host-MCU MSP432P4 nutzen, um Luftgüte-Sensoren und per Kabel angeschlossenen Luftklappen zu einem Netzwerk zu verbinden, das dann an eine Ethernet-fähige HLK-Systemsteuerung sowie an die Cloud angeschlossen wird. Die Benutzer haben damit zur Überwachung und Koordination ihres Energieprofils Zugriff auf echtzeitaktuelle Daten. Mehr über die Möglichkeiten für HLK-Systeme und weitere Anwendungen finden Sie in einem neuen Whitepaper.

Verfügbarkeit und Preise

Mit den auf SimpleLink Ethernet MCUs basierenden Entwicklungs-Kits, die es im TI Store und bei autorisierten Distributoren gibt, können Entwickler umgehend mit der Arbeit beginnen. Das MSP432E401Y MCU LaunchPad™ Development Kit (MSP-EXP432E401Y) ist zum Preis von 19,99 US-Dollar erhältlich.

In Produktionsstückzahlen gibt es zusätzlich die MSP432E4 MCUs zum Preis von 9,- US-Dollar (ab 1.000 Stück).

Weitere Informationen über die SimpleLink MCU Platform

Über Texas Instruments

Texas Instruments Incorporated (TI) ist ein weltweites Halbleiterdesign- und Produktionsunternehmen, das Analog-ICs und Embedded-Prozessoren entwickelt. Durch den Einsatz der hellsten Köpfe der Welt schafft TI Innovationen, die die Zukunft der Technologie gestalten. TI hilft mehr als 100.000 Kunden heute die Zukunft zu verändern. Erfahren Sie mehr unter http://www.ti.com.

Über die SimpleLink™ MCU Platform

Bei der SimpleLink MCU Platform von TI handelt es sich um eine durchgängige Entwicklungsumgebung mit flexiblen Hardware-, Software- und Tool-Optionen für Kunden, die Anwendungen für das Internet of Things (IoT) entwickeln. Mit einer einzigen Softwarearchitektur, modularen Entwicklungs-Kits und kostenlosen Software-Tools für jeden Abschnitt des Design-Lebenszyklus ermöglicht das SimpleLink MCU Ökosystem die 100-prozentige Wiederverwendbarkeit des Codes über das gesamte Mikrocontroller-Portfolio hinweg. Dieses unterstützt eine breite Palette von Konnektivitäts-Standards und -Technologien von RS-485 über Bluetooth Low Energy, Wi-Fi®, Sub-1 GHz, 6LoWPAN, Ethernet und RF4CE bis hin zu proprietären Funkfrequenzen. SimpleLink MCUs helfen den Herstellern bei der einfachen Entwicklung und reibungslosen Wiederverwendung von Ressourcen zur Erweiterung ihres Portfolios an vernetzten Produkten. www.ti.com/simplelink

Marken

LaunchPad, MSP432 und SimpleLink sind Marken von Texas Instruments. Alle eingetragenen Marken und anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.