Ohne Eingangs- und Ausgangskondensatoren erreichen die hochintegrierten
SWIFT™-Power-Module das beste Ansprechverhalten für Anwendungen
mit beengten Platzverhältnissen

13 Februar, 2017

13. Februar 2017 – Texas Instruments (TI) (NASDAQ: TXN) stellte heute zwei für 12 V und 10 A ausgelegte Abwärtswandler-Module mit 4 MHz Schaltfrequenz vor, die eine um 20 % kompaktere Power-Management-Lösung ergeben als andere derzeit auf dem Markt angebotene Lösungen auf der Basis von 10-A-Power-Modulen. Die einfach anwendbaren SWIFT-Module TPSM84A21 und TPSM84A22 vereinen Leistungs-MOSFETs, abgeschirmte Spulen, Eingangs- und Ausgangskondensatoren und weitere passive Bauelemente in einem kleinen und flachen Bauelement, das zudem mit branchenführender Performance punktet. Ohne dass spezielle induktive Bauelemente oder zusätzliche Kondensatoren erforderlich sind, beschränken sich die Überschwinger bei Lastsprüngen auf nur 1 %. Weitere Informationen, Muster und ein Evaluierungsmodul gibt es auf http://www.ti.com/tpsm84a21-pr-eu.

Werden die Step-Down-Power-Module zusammen mit WEBENCH® Power Designer von TI genutzt, lassen sich Point-of-Load-Stromversorgungen (PoL) für Telekommunikations-, Netzwerk-, Prüf- und Mess-Anwendungen mit knappen Platzverhältnissen schneller auf den Markt bringen. TI zeigt das Modul TPSM84A22 vom 27. bis 29. März auf der Applied Power Electronics Conference (APEC) in Tampa (Florida/USA) (Stand 701).

Im Unterschied zu anderen 10-A-Abwärtswandlermodulen auf dem heutigen Markt benötigen die hochintegrierten Module TPSM84A21 und TPSM84A22 nur einen einzigen externen Widerstand zur Spannungseinstellung für eine komplette 12-V-Abwärtswandlerlösung. Zur Erzeugung der exakt geregelten Versorgungsspannung für ein FPGA würde ein typisches 10-A-Modul dagegen bis zu 16 externe Kondensatoren erfordern. Im Vergleich dazu kommt das Modul TPSM84A21 mit seiner Schaltfrequenz von 4 MHz und seiner integrierten Ausgangskapazität von 185 µF auf eine extrem geringe Ausgangswelligkeit, sodass die geforderte Regelgenauigkeit ohne einen einzigen externen Kondensator erreicht wird.

In der zum Download verfügbaren Applikationsschrift „How to Dynamically Adjust Power Module Output Voltage” ist nachzulesen, wie sich der Ausgang eines Spannungsreglers für das Voltage Margining, das Output Tracking und das Adaptive Voltage Scaling (AVS) schnell verändern lässt, um die Leistungsaufnahme des Verbrauchers zu optimieren und unterschiedliche Betriebsarten zu unterstützen.

 

Wichtige Eigenschaften und Vorteile von TPSM84A21 und TPSM84A22

  • Kleinste Abmessungen: Das 9 mm x 15 mm messende Modul und ein einziger externer Widerstand zur Spannungseinstellung ergeben eine Gesamtlösung mit einem Platzbedarf von nur 11 mm x 15 mm.
  • Flaches Profil: Dank der nur 2,3 mm betragenden Höhe, der geringen Fläche, des niedrigen Gewichts und des geringen Bauteileaufwands passt die komplette Lösung auf die Leiterplattenrückseite.
  • Beste Ansprecheigenschaften: Die Schaltfrequenz von 4 MHz ermöglicht ohne externe Kondensatoren Überschwinger von nur ±1 %.
  • Einfaches Design: Dank der integrierten Eingangs- und Ausgangskondensatoren ist keine Regelkreiskompensation erforderlich, und es müssen keine induktiven Bauelemente ausgewählt werden. Mithilfe von WEBENCH Power Designer lässt sich mit nur einem spannungsbestimmenden Widerstand rasch eine komplette Abwärtswandler-Lösung für 12 V und 10 A entwickeln.

In der zweiteiligen Power House Blog-Serie „Deciphering module datasheets“ erfahren Sie, worauf Sie in den Datenblättern von Modulen achten müssen, um die Abmessungen und den Wirkungsgrad einer Lösung zu ermitteln.

 

Verfügbarkeit, Gehäuse und Preise

Das Modul TPSM84A21 mit einer Ausgangsspannung von 0,55 V bis 1,35 V und das TPSM84A22 mit einer Ausgangsspannung zwischen 1,2 V und 2,0 V sind ab sofort in Produktionsstückzahlen im TI Store und bei autorisierten Distributoren verfügbar. Im QFM-20-Gehäuse (Quad Flat Micro) kosten die Module je 8,63 US-Dollar (ab 1.000 Stück). Angeboten werden außerdem die Evaluation Module TPS84A21EVM und TPS84A22EVM sowie (zum Download) die zugehörigen PSPICE Transient-Modelle.

TPSM84A21 und TPSM84A22 sind die neuesten Ergänzungen des breiten Angebots an DC-DC-Power-Modulen von TI. Diese Module fassen Spulen, FETs, die Kompensation und weitere passive Bauelemente in einem einzigen Gehäuse zusammen, was Leiterplattenfläche spart und das Design ebenso vereinfacht wie das Prototyping und die Produktion.

 

Mehr über das Power-Management-Portfolio von TI

 

Über Texas Instruments

Texas Instruments Incorporated (TI) ist ein weltweites Halbleiterdesign- und Produktionsunternehmen, das Analog-ICs und Embedded-Prozessoren entwickelt. Durch den Einsatz der hellsten Köpfe der Welt schafft TI Innovationen, die die Zukunft der Technologie gestalten. TI hilft mehr als 100.000 Kunden heute die Zukunft zu verändern. Erfahren Sie mehr unter http://www.ti.com.

 

Über die WEBENCH-Tools von Texas Instruments

WEBENCH Power Designer und Architect sind in der Industrie die einzigen Online-Tools für ein lückenloses Schaltungsdesign sowie die Simulation und Optimierung in Sachen Platzbedarf, Preis und Effizienz. Schaltplan und Leiterplatten-Layout lassen sich anschließend direkt in CAD-Tools laden. Die Bauelemente-Bibliotheken enthalten mehr als 40.000 Bauteile von 120 Herstellern. Preis‑ und Verfügbarkeitsinformationen werden von den TI-Distributionspartnern stündlich aktualisiert. Die in acht Sprachen verfügbaren Tools ermöglichen es den Anwendern, in Minutenschnelle komplette Systemdesigns zu vergleichen und logistische Entscheidungen zu treffen. In der WEBENCH Power Designer Umgebung können Sie sofort ein kostenloses Design starten.

 

Marken

WEBENCH ist eine eingetragene Marke, und SWIFT und TI E2E sind Marken von Texas Instruments. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Du musst angemeldet sein, um diesen Artikel zu sehen.

Dieser Bereich ist für Mitglieder der Nachrichtenmedien reserviert. Wenn Sie qualifiziert sind, aktualisieren Sie Ihr Benutzerprofil und klicken Sie auf die Box mit dem Text „Klicken Sie hier, um sich als akkreditiertes Mitglied der Nachrichtenmedien zu registrieren“. Bitte fügen Sie alle Hinweise in das Feld „Unterstützende Informationen für Medien-Anmeldedaten“ ein. Wir werden Sie an einem Werktag per E-Mail über Ihren Status informieren.