Optimierte System-Performance mit dem industrieweit ersten Überspannungs-Schutzbaustein für USB Typ-C-Ports und dem ersten Redriver für USB-Daten- und Videotransfers mit 10G

25 Oktober, 2016

25. Oktober 2016 – Zur Erweiterung seines industrieweit umfassendsten Portfolios an USB-konformen integrierten Schaltungen (ICs) stellte Texas Instruments (TI) (NASDAQ: TXN) heute fünf neue Bausteine für USB Typ C und Power Delivery (PD) vor, mit denen Ingenieure in die Lage versetzt werden, USB Typ-C-Elektronik mit höherer Signalqualität und verbessertem Schutz vor Beschädigungen des Systems auszustatten.

Bei den linearen Redrivern der Familie TUSB1046 handelt es sich um die ersten Bauelemente der Industrie, die die USB-Datenübertragung mit 10G und den Videotransfer gemäß DisplayPort™ 1.4 unterstützen, sodass sich ohne Beeinträchtigung der Signalqualität höhere Übertragungsraten erzielen lassen. Zur Vermeidung von Totalausfällen im Feld enthält die Familie TPD8S300 die industrieweit erste Single-Chip-Lösung, mit der sich USB Typ-C- und PD-Systeme vor Schäden durch Überspannung schützen lassen. Der neue USB PD 3.0 Controller TPS65983B ermöglicht außerdem ein komplettes Systemdesign und eine zuverlässigere Stromversorgungs- und Datenübertragung mit seinem integrierten Stromversorgungs-Pfad, seiner schnellen Role-Swap-Hardware, seiner Authentisierungs-Unterstützung und seinen standardisierten Spannungen. Weitere Informationen hierzu gibt es auf www.ti.com/usbtypecpd2016-pr-eu.

 

Schnellere Daten- und Videotransfers

Die neuen Redriver TUSB1046 und TUSB1002 unterstützen das Doppelte der Datenbandbreite aktueller 5G USB-Lösungen und ermöglichen 10G Daten- und Videotransfers mit bis zu 8K Auflösung, nehmen aber dennoch im aktiven Betrieb bei 10G USB-Übertragungen nicht mehr als 335 mW auf. Bei der Übertragung auf langen Leiterbahnen und Kabeln kompensieren die Redriver Kanalverluste von bis zu 14,4 dB. Zusätzlich optimieren 16 Equalizer-Stufen die Performance durch das Kompensieren von Intersymbol-Interferenz-Jitte und Signalabschwächungen, sodass die Voraussetzungen für bessere Interoperabilität und Konnektivität mit anderen Bauelementen geschaffen werden. Die Familie der linearen 10G Redriver von TI ist 1:1 pinkompatibel zur 5G USB-Bausteinfamilie von TI, sodass bestehende Designs reibungslos auf höhere Übertragungsraten aufgerüstet werden können.

 

Ports mit Überspannungsschutz

Die Bausteine TPD8S300 und TPD6S300 benötigen nicht nur bis zu 75 % weniger Leiterplattenfläche als eine diskrete Implementierung, sondern bieten zusätzlich Schutz vor Überspannungen durch Kurzschlüsse zur 20 V Busspannung auf den Pins CC (Configuration Channel) und SBU (Sideband Use), während gleichzeitig die Signalintegrität gewahrt bleibt. Die Port-Schutzvorkehrungen enthalten TVS-Dioden (Transient Voltage Suppressor) mit niedrigen Klemmspannungen, um einen ESD-Schutz nach Maßgabe der Norm IEC 61000-4-2 zu bieten und den nachgeschalteten PD-Controller zu schützen.

 

Vollständig gemanagter Stromversorgung-Pfad

Der Single-Chip-Baustein TPS65983B ist der einzige USB PD 3.0 Controller mit einem komplett integrierten Stromversorgungs-Pfad und Schutz vor Überstrom, Überspannung, Rückstrom und Überhitzung. Ein weiteres Feature des Controllers ist die schnelle Role-Swap-Fähigkeit für Quellen- oder Senken-Implementierungen, die Designern maximale Flexibilität bietet.

 

Konformität zu den neuesten USB-Standards

Die Bausteine entsprechen den neuen Standards USB Typ C, USB 3.1 Gen 2 und PD 3.0, was gegenüber früheren Spezifikationen für mehr Zuverlässigkeit sorgt und ein schlankes Design, eine sichere Stromversorgung und die Verwendung universeller Steckverbinder und Kabel ermöglicht. Darüber hinaus geben diese Stromversorgungs-, Signalketten- und Stromkreisschutz-Bausteine USB Typ-C- und PD-Systemen die Möglichkeit zu einem reibungslosen gemeinsamen Betrieb, was den Designern viele Sorgen nimmt.

 

Gehäuse, Verfügbarkeit und Preise

Die Gehäuse und Preise der neuen USB Typ C und PD Bausteine von TI sind der folgenden Tabelle zu entnehmen. TUSB1002, TUSB1046 und TPS65983B sind im TI Store und bei autorisierten Distributoren in Produktionsstückzahlen verfügbar. Prototyp-Muster der Schutzbausteine TPD8S300 und TPD6S300 gibt es über TI.com und die autorisierten Distributoren. Zusätzlich werden Evaluation Module (EVMs) angeboten, die Ingenieuren dabei helfen, die Performance schnell und einfach zu evaluieren und die Markteinführungszeit zu verkürzen.

 

Produkt

Gehäuse

Preis (ab 1.000 Stück)

EVM

TUSB1002

24VQFN

ab 2,79 USD

TUSB1002EVM

TUSB1046

40WQFN

ab 3.69 USD

TUSB1046EVM

TPS65983B

96BGA

ab 4,59 USD

TPS65983EVM

TPD8S300

20WQFN

ab -,99 USD

TPD8S300EVM

TPD6S300

20WQFN

ab -,95 USD

TPD8S300EVM

 

Mehr über die USB Typ C und PD Bausteine von TI

 

Über Texas Instruments

Texas Instruments Incorporated (TI) ist ein weltweites Halbleiterdesign- und Produktionsunternehmen, das Analog-ICs und Embedded-Prozessoren entwickelt. Durch den Einsatz der hellsten Köpfe der Welt schafft TI Innovationen, die die Zukunft der Technologie gestalten. TI hilft mehr als 100.000 Kunden heute die Zukunft zu verändern. Erfahren Sie mehr unter http://www.ti.com.

Marken

TI E2E ist eine Marke von Texas Instruments. Alle Marken und eingetragenen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

 

 


 

Du musst angemeldet sein, um diesen Artikel zu sehen.

Dieser Bereich ist für Mitglieder der Nachrichtenmedien reserviert. Wenn Sie qualifiziert sind, aktualisieren Sie Ihr Benutzerprofil und klicken Sie auf die Box mit dem Text „Klicken Sie hier, um sich als akkreditiertes Mitglied der Nachrichtenmedien zu registrieren“. Bitte fügen Sie alle Hinweise in das Feld „Unterstützende Informationen für Medien-Anmeldedaten“ ein. Wir werden Sie an einem Werktag per E-Mail über Ihren Status informieren.