Der branchenführende Current-Shunt Monitor sorgt für mehr Effizienz und Genauigkeit bei der Ansteuerung von Motoren und Elektromagneten

 
08 November, 2016

DALLAS – Texas Instruments (TI) (NASDAQ:TXN) stellte heute einen neuen Strommessverstärker für die In-line-Messung von Motorphasenströmen vor. Gegenüber bestehenden Strommessverstärkern verbessert der Baustein die Gesamteffizienz des Motors. Der INA240 zeichnet sich durch eine erhöhte PWM-Unterdrückung für Systeme mit bis zu 80 V Betriebsspannung aus und unterstützt eine Vielzahl von Anwendungen, deren Spektrum von der Ansteuerung von Motoren und Elektromagneten bis zu Stromversorgungs-Systemen reicht. Weitere Informationen über den neuen Strommessverstärker und die Möglichkeit zum Anfordern von Mustern finden Sie auf www.ti.com/INA240-pr-eu.

 

Wichtige Eigenschaften und Vorteile

  • Verbesserte PWM-Unterdrückung zur Steigerung des Motorwirkungsgrads: Die Verwendung schneller In-line-Motorsteuerungssysteme auf PWM-Basis verlangt nach hoher AC- und DC-Genauigkeit. Die erhöhte PWM-Unterdrückung des INA240 verbessert die Unterdrückung von Spannungsspitzen und verleiht Designern die Fähigkeit zum Verkürzen der Austastzeit, zum Optimieren des Motorsteuerungs-Algorithmus und damit letztendlich zum Verbessern des Motorwirkungsgrads.
  • Flexibilität für unterschiedlichste Motor-Anwendungen: Der INA240 kommt mit PWM-Frequenzen bis zu 100 kHz sowie Flankensteilheiten von 10 V/ns bei Systemspannungen bis zu 80 V zurecht. Um den Anforderungen unterschiedlichster Systeme gerecht zu werden, unterstützt der Baustein außerdem die negativen Spannungen (-4 V), die durch die induktive Rückwirkung des Motors erzeugt werden.
  • Branchenführende Performance und Genauigkeit: Der INA240 bietet die industrieweit beste Kombination aus geringer Offsetspannung (5 µV), niedriger Offsetdrift (50 nV/°C), geringem Verstärkungsfehler und guten Drifteigenschaften (0,05 % bzw. 0,5 ppm/°C). Außerdem überzeugt er durch seine hervorragende AC-Gleichtaktunterdrückung von 93 dB bei 50 kHz. Hinzu kommt, dass die Performance-Werte des INA240 über einen weiten Bereich von Einsatzbedingungen hinweg ermöglicht werden.
  • Verbesserte Performance für beliebige Motorsteuerungs-Lösungen: Deutlich wird die hohe Genauigkeit des INA240 in dem Referenzdesign „48-V 10-A In-Line Three-Phase High-Frequency Gallium Nitride (GaN) Inverter for Brushless Motors“. Dieses Referenzdesign für ein BoosterPack™ Steckmodul, das mit einem C2000™ LaunchPad™ Kit kombiniert wird, demonstriert, wie Designer den INA240 und die GaN-Halbbrücken-Leistungsstufe LMG5200 nutzen können um über einen erweiterten Temperaturbereich bis zu 125 °C die Schaltverluste zu senken, die Verwendung höherer PWM-Frequenzen zu ermöglichen und die Anforderungen an den Kühlkörper zu reduzieren.

Sehen Sie den neuen Strommessverstärker live in einer Smart Factory/Industry 4.0 Demonstration und erfahren Sie, wie TI weiter an der industriellen Innovation arbeitet! Besuchen Sie TI auf der electronica vom 8. bis 11. November in München (Halle A4, Stand 219). Der INA240 wird außerdem ab 22. November auf der SPS IPC Drives zu sehen sein (Stand 6-441).

 

Tools und Support als Starthilfe für Ihr Design

Kurze, auf bestimmte Anwendungsfälle zugeschnittene Fachberichte (TI TechNotes) zeigen Ingenieuren die Implementierungstechniken im Zusammenhang mit der driftarmen In-line-Messung von Motorphasenströmen und der Stromüberwachung für den Überstromschutz.

Support gibt es im Current Sensing Forum der TI E2E™ Community. Ingenieure können hier nach Lösungen suchen, Hilfe einholen, ihr Wissen teilen und zusammen mit anderen Ingenieuren und TI-Experten Lösungen ausarbeiten. Ebenso wie im gesamten Strommess-Portfolio von TI, haben Designer Zugang zu einem lückenlosen Programm an Support-Ressourcen – darunter eine vollständige Bibliothek an ‚TI Designs‘-Referenzdesigns, Evaluation Modulen (EVMs), Online-Trainingsserien und SPICE-Modellen.

 

Gehäuse, Verfügbarkeit und Preise

Der INA240 im 3 x 4,4 mm großen TSSOP-Gehäuse (Thin-Shrink Small Outline Package) mit 8 Pins ist im TI Store und bei autorisierten Distributoren verfügbar. Der Preis beträgt -,99 US-Dollar (ab 1.000 Stück). Ein Evaluation Module (EVM) ist jetzt für 25,- US-Dollar im TI Store erhältlich.

Der INA240 ist der jüngste Neuzugang im wachsenden Portfolio innovativer Strommessverstärker von TI, die eine führende Kombination aus Leistung, Effizienz und Genauigkeit bieten. Eine Übersicht über das Strommessverstärker-Portfolio von TI finden Sie hier.

 

Weitere Informationen über das Strommessverstärker-Portfolio von TI

 

Über Texas Instruments

Texas Instruments Incorporated (TI) ist ein weltweites Halbleiterdesign- und Produktionsunternehmen, das Analog-ICs und Embedded-Prozessoren entwickelt. Durch den Einsatz der hellsten Köpfe der Welt schafft TI Innovationen, die die Zukunft der Technologie gestalten. TI hilft mehr als 100.000 Kunden heute die Zukunft zu verändern. Erfahren Sie mehr unter http://www.ti.com.

 

Marken

BoosterPack, C2000, LaunchPad und TI E2E sind Marken von Texas Instruments. Alle weiteren Marken und eingetragenen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. 

Du musst angemeldet sein, um diesen Artikel zu sehen.

Dieser Bereich ist für Mitglieder der Nachrichtenmedien reserviert. Wenn Sie qualifiziert sind, aktualisieren Sie Ihr Benutzerprofil und klicken Sie auf die Box mit dem Text „Klicken Sie hier, um sich als akkreditiertes Mitglied der Nachrichtenmedien zu registrieren“. Bitte fügen Sie alle Hinweise in das Feld „Unterstützende Informationen für Medien-Anmeldedaten“ ein. Wir werden Sie an einem Werktag per E-Mail über Ihren Status informieren.